990-6264H-018

PBUSケーブル接続(基板0P3643)

注記: PBUS 1ケーブルは白で、PBUS 2ケーブルは赤です。
注記: PBUSケーブルの全長が60 mを超えないようにしてください。

4台のUPSが並列に接続されているシステムの例

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?