トルク仕様
警告 |
|---|
|
感電の危険性
すべての電気接続は、この表に従ってトルクを与える必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
|
|
ボルトサイズ |
トルク |
|---|---|
|
M6 |
5 Nm(3.69 lb-ft) |
|
M8 |
17.5 Nm(12.91 lb-ft) |
|
M10 |
30 Nm(22 lb-ft) |
|
M12 |
50 Nm(36.87 lb-ft) |
警告