990-6264H-018

外部信号ケーブルの基板位置の概要

外部信号ケーブルの基板への配線方法に関しては、外部信号ケーブルの基板への配線の手順に従ってください。

クラス2/SELV

基板 端子 説明 参照情報
0P6547 J4931、J4932 +24V SELV 非常電源停止(EPO)の接続
J4936-J4938 EPO接続
0P6548 J5502-J5505、J5510 入力接点IN1-IN5 入力接点と出力リレーの概要
J5506 入力接点IN9
J5520-J5525, J5528 出力リレーOUT8、9、10
J5527 Kirkキーの制御 スイッチギアーへの信号ケーブル接続(基板0P6547、0P6548、0P6549)
J5514 UOBランプの制御
J5515 MBBランプの制御
J5516 SIBランプの制御
J5517 SSIBランプの制御
J5509 冗長UOB AUX
0P3643 PBUS1、PBUS2 PBUS PBUSケーブル接続(基板0P3643)
0P6502   Modbus Modbus接続(基板0P6502)

非クラス2/非SELV

基板 端子 説明 参照情報
0P6547 J4939-J4941* 設定可能な出力リレーOUT1、OUT2、OUT3 入力接点と出力リレーの概要
0P6549 J5607 MBB スイッチギアーへの信号ケーブル接続(基板0P6547、0P6548、0P6549)
J5608 SIB
J5620 SSIB
J5621 UOB
J5622 UIB
J5611、J5612、J5613 外部同期 - L1、L2、L3 外部同期用の信号ケーブル
J5609 電源遮断装置1 クラシックバッテリーキャビネットへの信号ケーブル接続(基板0P6547、0P6549、0P6552)およびバッテリー回路ブレーカーキャビネットへの信号ケーブル接続(基板0P6547、0P6548、0P6549)
J5610 電源遮断装置2
0P6548 J5529 バッテリー温度センサー1
0P6547 J4942、J4943 24 V電源1
J4929、J4930 24 V電源2
J4923 DCシャントトリップ1
J4924 DCシャントトリップ2
0P6552 J9019 電源遮断装置3
J9020 電源遮断装置4
J9021 バッテリー温度センサー2
J9022、J9023 24 V電源3
J9024、J9025 24 V電源4
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?