990-5452M-034

Konfigüre edilen Ağ Yönetim Arayüzüne Erişim

Aşağıdaki prosedürde, web arayüzünden ağ yönetim arayüzüne nasıl erişileceği açıklanmaktadır. Aşağıdaki arayüzleri kullanmak da mümkündür:

  • Telnet ve SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SCP

NOT: Tüm sistemde sadece bir ağ yönetimi arayüzünün zaman senkronizasyonuna ayarlandığından emin olun.

Ağ yönetim arayüzünün web arayüzüne erişim için sadece Windows işletim sisteminde Microsoft Internet Explorer® 7.x veya üzeri ya da tüm diğer işletim sistemlerinde Mozilla® Firefox® 3.0.6 veya üzeri bir tarayıcı kullanın. Diğer yaygın olarak kullanılan tarayıcılar da çalışabilir fakat kapsamlı olarak test edilmemiştir.

Web arayüzünü kullandığınızda aşağıdaki protokollerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

  • Kullanıcı adı ve PIN ile doğrulama isteyen fakat şifreleme sağlamayan HTTP protokolü.

  • Güvenli Soket Katmanı (SSL) vasıtasıyla ekstra güvenlik sağlayan HTTPS protokolü; kullanıcı adlarını, Pin ve aktarılan verileri şifreler; dijital sertifikalar vasıtasıyla Ağ Yönetim Kartlarını doğrular.

  1. Ağ yönetim arayüzüne IP adresinden (veya DNS konfigüre edilmişşse DNS adı) erişim sağlayın.
  2. Kullanıcı adı ve parolayı girin.
  3. HTTP veya HTTPS protokolünü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Yönetim sekmesinde menüsünü kullanın, sol gezinme menüsünde Web başlığı altında Erişim seçeneğini seçin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?