990-5452M-034

Çıkış Dağıtım Kesicilerinin Konfigürasyonu

  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > Müşteri > Çıkış Ayarları seçeneklerini seçin.
  2. Paralel sistemde bulunan çıkış dağıtım kesicileri için Var seçeneğini seçin.
  3. Paralel sistemin parçası ise ve yük bankası kesicisinin SIB girişi veya SIB çıkışı oluğunu belirtiyorsa, Yük Bankası Kesicisi için Var seçeneğini seçin.
  4. Ayarlarınızı onaylamak için Tamam butonuna basın.
  5. Konfigürasyon ekranından çıkmak için giriş sayfası butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.