990-5452M-034

Otomatik Akü Testinin Konfigürasyonu

  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > Akü > Test seçeneklerini seçin..
  2. Otomatik akü testi için tercih ettiğiniz ayarları belirleyin:
    1. Akü Testi Aralığı: Akü testi için tercih ettiğiniz aralığı seçin. Aşağıdakiler arasından seçim yapın: Hiçbir Zaman, 52 Haftada Bir, 26 Haftada Bir, 12 Haftada Bir, 8 Haftada Bir, 4 Haftada Bir, 2 Haftada Bir veya Haftada Bir.
      NOT: Akü testlerini çok sık gerçekleştirirseniz, akü ömrü kısalabilir.
    2. Akü Testi Başlangıç Saati: Testin gerçekleştirilmesi gereken günün saatini 24 saat formatında seçin ve Enter tuşuna basın.
    3. Akü Testi Günü: Testin gerçekleştirilmesi gereken haftanın gününü seçin ve Enter tuşuna basın.
  3. Tüm ayarlar tamamlandığında, ayarlarınızı onaylamak için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.