990-5452M-034

Mimik Diyagramı LED'leriyle Arıza Tespiti

Mimik diyagramı, yükü besleyen enerji akışını ve ana işlevlerin durumunu gösterir. Farklı LED'ler yeşil, kırmızıdır veya sistem işlevlerinin durumuna bağlı olarak kapalıdır. Bu bölümde, arıza tespitine yardımcı olmak amacıyla mimik diyagramında kırmızı LED'in ne olduğu açıklanmaktadır.

Giriş LED'i

Giriş LED'i kırmızı ise, nedeni aşağıdakiler olabilir:

  • UIB OFF konumunda

  • Giriş tolerans aralığı dışında (dalga şekli, gerilim veya frekans tolerans aralığı dışında)

İnvertör LED'i

İnvertör LED'i kırmızı ise, nedeni aşağıdakiler olabilir:

  • İnvertör çalışmıyor

Yük LED'i

Yük LED'i kırmızı ise, nedeni aşağıdakiler olabilir:

  • UOB OFF konumunda

  • SIB OFF konumunda

  • Çıkış voltajı tolerans dışı

Akü LED'i

Akü LED'i kırmızı ise, nedeni aşağıdakiler olabilir:

  • Kritik akü alarmı etkin

  • Şarjör çalışmıyor

  • Akü kesicisi bağlı değil

Bypass LED'i

Bypass LED'i kırmızı ise, nedeni aşağıdakiler olabilir:

  • SSIB OFF konumunda

  • Statik bypass anahtarı çalışmıyor

  • Bypass Tolerans dışı

  • BF2 (varsa) açık

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.