990-5452M-034

Giriş Kontaklarını Konfigüre Etme

  1. Ekranda Konfigürasyon > Giriş Kontakları seçin ve konfigüre etmek istediğiniz giriş kontağını seçin.
  2. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

    Özel Giriş 1: Genel amaçlı giriş.

    Harici Akü İzleme Sistemi, Arıza Tespit Etti: Harici akü monitörünün bir arıza tespit ettiğini belirtmek için giriş.

    Özel Giriş 2: Genel amaçlı giriş.

    Akü Odası Havalandırması Çalışmıyor: Akü odası havalandırmasının işlevsiz olduğunu göstermek için giriş. Giriş aktif olduğunda, akü şarj cihazı kapanacaktır.

    Topraklama Arızası: Topraklama arızasına işaret eden giriş mevcut.

    Jeneratörden Besleniyor: UPS'in jeneratör ile çalıştığını gösteren giriş. Akü şarj akımı, başlatma sırasında Schneider Electric tarafından belirlenen değere azaltılacaktır.

    Statik Bypass'tan Transfer Engellemesi: Bu giriş etkin olduğunda ve sistem istenen statik bypass'a veya zorlamalı statik bypass'a geçtiğinde, giriş aktif olduğu sürece sistem statik bypass'a kilitlenir.

    Harici enerji deposu: minör alarm: Harici enerji depolama monitörünün minör bir alarm raporladığını belirtmek için giriş.

    Harici enerji deposu: majör alarm: Harici enerji depolama monitörünün majör bir alarm raporladığını belirtmek için giriş.

    Şarjörü Kapamaya Zorla: Şarjörü kapamaya zorlayan giriş.

    Flywheel Çalıştırılamıyor: Volanın işlevsiz olduğunu göstermek için giriş.

    Yüksek Verimlilik Modunu Devre Dışı Bırak: Yüksek verimlilik modunu devre dışı bırakmak için giriş.

    Bypass çalışması iste: Aktarım koşulları yerine getirildiği takdirde UPS'i istenen statik bypass işlemine aktaracak giriş.

    Akü çalışmasını zorla: Akü çalışmasına aktarımı zorlayacak giriş.

    Dağıtılmış Enerji Rezervi: Dağıtılmış Enerji Rezervi modunu etkinleştirecek giriş. DC toprak arızası mevcut: DC toprak hatası için alarmları etkinleştirecek giriş.
    UPS'e bypass aktarımını engelleme komutu verin: UPS'in bypass işlemine geçmesini engelleyecek giriş.  
  3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.