990-5452M-034

Çalışan Sistemi Frekans Konvertörü Olarak Başlatın.

Frekans dönüştürücü olarak çalışan bir paralel sistem olan single sistemi veya single frekans konvertörü başlatmak için bu prosedürü kullanın ve frekans konvertörü olarak çalışan paralel sisteme ekleyin.

NOT: Kesiciyi sadece ilişkili kesici LED'i yeşil durumdayken kullanın.
  1. UPS giriş kesicisi UIB'yi ON konumuna getirin.
    Yaklaşık 30 saniye sonra ekran arayüzüne güç gelecektir.
  2. Ekranın giriş sayfasından Kontrol > Başlatma Sihirbazı'nı seçin. Kapalı durumdan çalıştırma seçeneğini seçin ve ekranda görülen adımları uygulayın.
    NOT: Bu genel bir başlatma prosedürüdür. Daima sisteminize özgü Başlatma Sihirbazı adımlarını uygulayın.
  3. Akü kesicilerini (mevcut ise) ON konumuna getirin.
  4. Cihazın çıkış kesicisini (UOB) OFF konumuna getirin.
  5. Sistem yalıtım kesicisini (SIB) ON konumuna getirin.
  6. Ekran arabiriminde İnvertör’ü Çalıştır'a dokunun.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.