990-5452M-034

Yüksek Verimlilik Modunu Yapılandırma

NOT: Bu seçimin yapılabilmesi için ECO Modun servis konfigürasyonu sırasında Schneider Electric tarafından etkinleştirilmesi gereklidir.

UPS normal çalışma koşullarında 10 saniye sonra yüksek verimlilik moduna geri döner. Eğer dengesiz bir şebeke, UPS'i 24 saat içinde bir ila on kereden fazla yüksek verimlilik modundan çıkmaya zorlarsa (bu ayar Schneider Electric tarafından konfigüre edilmelidir), UPS yüksek verimlilik modunu devre dışı bırakır. Bilgilendirici bir alarm üretilecek ve Sistem tarafından devre dışı bırakıldı ekranda gösterilecektir Konfigürasyon > UPS > Yüksek Verimlilik Modu. Yüksek verimlilik daha sonra manuel olarak yeniden etkinleştirilmelidir.

  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > UPS > Yüksek Verimlilik Modu seçeneklerini seçin ve aşağıdaki adımları konfigüre edin:
    1. Yüksek Verimlilik Modunu Seç: Devre Dışı Bırak, ECO Modu, eConversion, ve eConversion Harmonik Dengeleyici arasında seçim yapın.
  2. > düğmesine basın ve program ayarlarını yapılandırın:
    1. Zamanlama: Sistemin seçilen eConversion veya ECO moduna ne zaman girmesi gerektiğini seçin. Her Zaman, Programlı ve Hiçbir Zaman arasında seçim yapın.
    2. Aktif Programlar Listesi: Yukarıda Programlı'yı seçtiyseniz, Etkinleştir'i seçin ve Sistemin seçilen eConversion veya ECO moduna gireceği saat ve tarihi ayarlayın.
  3. Ayarlarınızı onaylamak için Tamam düğmesine basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.