990-5452M-034

Çalışan Sistemi Frekans Konvertörü Olarak Kapatın.

Frekans dönüştürücü olarak çalışan bir paralel sistemi, single sistemi kapatmak için bu yöntemi kullanın.

NOT: Kesiciyi sadece ilişkili kesici LED'i yeşil durumdayken kullanın.
  1. Ekranın giriş sayfasından Kontrol > Kapatma Sihirbazı seçeneklerini seçin. Kapalı durumla sonlanan Kapatma seçeneğini seçin ve ekranda görülen adımları uygulayın.
    NOT: Aşağıda genel kapatma prosedürü açıklanmıştır. Daima sisteminize özgü Kapatma Sihirbazı adımlarını uygulayın.
  2. Cihazın çıkış kesicisini (UOB) ON konumuna getirin.
  3. Akü kesicilerini OFF konumuna getirin (mevcut ise).
  4. Cihazın giriş kesicisini UIB'yi OFF konumuna getirin.
  5. Paralel sistemdeki her bir Galaxy VX için adım 1 ila 4'ü tekrarlayın.
  6. Sistem yalıtım kesicisini (mevcut ise) OFF konumuna getirin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.