990-5452M-034

UPS Kimliğini Ayarlayın

NOT: Kullanıcı Tarafından Belirlenen Ad ve Kullanıcı Tarafından Belirlenen Konum network yönetim arabirimi üzerinden konfigüre edilmeli. Daha fazla bilgi için bkz. Konfigüre edilen Ağ Yönetim Arayüzüne Erişim.
  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > UPS > Kimlik'i seçin.
  2. UPS'in tanımlanması için şunu seçin Model Adı, Kullanıcı Tarafından Belirlenen Ad veya Kullanıcı Tarafından Belirlenen Konum.
  3. Sonraki yapılandırma ekranına gitmek için sağdaki oka basın.
  4. Metin kutusuna dokunun ve her kesici için bir isim yazın veya varsayılan ayarları saklayın. Kısaltma ad dört karakterle sınırlıdır.
  5. Ayarlarınızı onaylamak için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.