990-5452M-034

10” Sistem Bypass Ekranına Uzaktan Bağlanma

  1. Internet Explorer 10 veya daha yenisinde görüntünün IP adresini yazın. Bu özelliği devre dışı bırakmak istiyorsanız, ekranın IP adresinin boş bırakıldığından emin olun.
  2. Gerekirse Active X kurulum talimatlarını izleyin.
  3. Monitoring (İzleme) sekmesini ve ardından sol bölmeden Web Gate (Web Geçidi) > New Window (Yeni Pencere) seçeneklerini seçin.
    Artık paralel sistemlerin günlük bilgilerine ve durumuna erişebilirsiniz.
  4. Kullanıcı adı ve parolanızla oturum açın. Lütfen bağlantınızı güvence altına almak için uzak özelliğini kullanmadan önce parolanızı değiştirdiğinizden emin olun. Parolanızı düzenli aralıklarla değiştirmeniz önerilir.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.