990-5452M-034

UPS Çalıştırma ve Çalışan Paralel Sisteme Ekleme

Bir UPS'i çalıştırmak ve çalışan paralel bir sisteme eklemek için bu işlemi kullanın.

NOT: Kesiciyi sadece ilişkili kesici LED'i yeşil durumdayken kullanın.
  1. Cihazın giriş kesicisi UIB'yi kapatın.
    Yaklaşık 30 saniye sonra ekran arayüzüne güç gelecektir.
  2. Ekranın giriş sayfasından Kontrol > Başlatma Sihirbazı'nı seçin. Paralel Sisteme UPS Başlatma seçeneğini seçin ve ekranda görünen adımları uygulayın.
    NOT: Aşağıda genel başlatma prosedürü açıklanmıştır. Daima sisteminize özgü Başlatma Sihirbazı adımlarını uygulayın.
  3. Statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) kapatın.
  4. Geri besleme anahtarı (BF2) açıksa kapatın.
  5. Harici akü çözümünüzdeki akü kesicilerini kapatın.
  6. Cihazın çıkış kesicisini (UOB) kapatın.
  7. UPS'in önündeki İnvertörü çalıştır butonuna basarak invertörü çalıştırın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.