990-5452M-034

UPS Kullanıcı Arabirimine Genel Bakış

Ekran Modeli 1

Ekran Modeli 2

  1. Görüntüleme*.

  2. Durum LED'leri

  3. Mimik diyagramı

  4. İnvertör Aç butonu

  5. İnvertör Kapat butonu

  6. Günlüklerin dışarı aktarılması için USB bağlantı noktası

  7. Yeniden başlatma butonunu görüntüle

  8. Ağ bağlantı LED'i:

    • Sürekli yanan yeşil: Sistem geçerli TCP/IP ayarlarına sahiptir.

      Bkz. Ağı Yapılandırma.

    • Yanıp sönen yeşil: Sistem geçerli TCP/IP ayarlarına sahip değildir.

    • Sürekli yanan turuncu: Ekran çalışmıyor. Schneider Electric ile iletişim kurun.

    • Yanıp sönen turuncu: Sistem BOOTP talebinde bulunuyor.

      Bkz. Ağı Yapılandırma.

    • Dönüşümlü yanıp sönen yeşil ve turuncu: LED dönüşümlü olarak yavaşça yanıp sönüyorsa, sistem DHCP talebinde bulunmaktadır.

      Bkz. Ağı Yapılandırma.

      LED dönüşümlü olarak hızla yanıp sönüyorsa, sistem başlatılıyor demektir.

    • Kapalı: Ekran giriş gücü almıyor veya ekran çalışmıyor.

  9. Ağ bağlantı türünün belirtilmesi için LED:

    • Sürekli yanan yeşil: Sistem, saniyede 10 Megabit (Mbps) ile çalışan bir ağa bağlı.

    • Yanıp sönen yeşil: Sistem, saniyede 10 Megabit (Mbps) ile veri paketi alıyor veya gönderiyor.

    • Sürekli yanan turuncu: Sistem, saniyede 100 Megabit (Mbps) ile çalışan bir ağa bağlı.

    • Yanıp sönen turuncu: Sistem, saniyede 100 Megabit (Mbps) ile veri paketi alıyor veya gönderiyor.

    • Kapalı: Aşağıdakilerden biri veya daha fazlası mevcuttur: Ekran giriş gücü almıyor, sistemi ağa bağlayan kablo takılı değil, sistemi ağa bağlayan cihaz kapalı veya ekran çalışmıyor. Bağlantıları kontrol edin, LED hala yanmıyorsa Schneider Electric ile iletişim kurun.

  10. Servis için ayrılmıştır.

Mimik Diyagramı Genel Görünümü

Mimik diyagramı, UPS sisteminden güç akışını ve ana işlevlerin durumunu gösterir.

Her LED, aşağıdaki üç durumdan birinde olabilir:

Yeşil

İlgili işlev etkindir ve sorunsuzdur.

Kırmızı

İlgili işlev doğru çalışmıyordur.

Kapalı

İlgili işlev etkin değildir.

Durum LED'lerine Genel Bakış

Ekran arayüzünün yanında yer alan durum LED'leri, UPS sisteminin mevcut durumunu gösterir:

Ekran Modeli 1 - LED sembolleri Ekran Modeli 2 - LED sembolleri LED rengi LED açıklaması
Yeşil
  • Yeşil LED açık: Yük korunuyor.

  • Yeşil LED + turuncu LED açık: Yük korunuyor ama sistem uyarı düzeyinde bir alarm veriyor

  • Turuncu LED + kırmızı LED açık: Yük korunuyor ve sistem uyarı düzeyinde bir alarm ve kritik düzeyde bir alarm veriyor

  • Kırmızı açık: Yük korunmuyor ve sistem kritik düzeyde bir alarm veriyor

Sarı
Kırmızı

Ekran Sembolleri

Ekran Sembolleri

Açıklama

Sistem bir parola koruması ile kilitlendiğinde giriş sayfası kilitli butonu görünür. Ekranın giriş sayfasına gitmek için bu butona dokunun.

Sistemin kilidi parola ile açıldığında kilidi açılmış giriş sayfası butonu görünür. Ekranın giriş sayfasına gitmek için bu butona dokunun.

Seçimlerinizi onaylamak ve mevcut ekrandan çıkmak için Tamam butonuna basın.

Değişikliklerinizi iptal etmek ve mevcut ekrandan çıkmak için Çıkış butonuna basın.

Olay kayıtları filtrelerini ayarlamak için filtre butonuna basın.

Olay kaydını silmek için geri dönüşüm kutusu butonuna basın.

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.