990-5452M-034

Akü SPoT Modu Testi Uygulama

NOT: Akü SPoT Modu Testi sadece bazı ülkelerde/bölgelerde yasaldır. Lütfen yerel/ulusal yönetmeliklere danışın.

Ön şartlar:

  • Cihazın çıkış kesicisi (UOB) OFF konumunda olmalıdır.

  • UPS çalışma modu istenen statik bypass olmalıdır

  • Akü kesicisi/leri BB ON konumunda olmalıdır

  • Tespit edilen gözetim hataları olmamalıdır.

  • Statik anahtar giriş kesicisi SSIB ON konumunda olmalı

  • Çıkış voltajı ve frekansı önceden tanımlanmış limitler dahilinde olmalıdır

Bu özellik, bir yük bankına ihtiyaç duymadan bir akü deşarj testi gerçekleştirir. Akü SPoT modu testi süresince, UPS istenen statik bypass'ta iken invertör ON konumuna çevrilmelidir. Test boyunca, UPS bir akü çalışma zamanı kalibrasyon testi uygular ve buna göre tahmini çalışma süresini ayarlar.

Çıkış gücü, çalışma koşullarına olabildiğince kapalı olacak şekilde 0 ila %100 yük arasında manuel olarak ayarlanabilir.

Akü SPoT modu testi, akü voltajı kapanma seviyesine ulaştığında veya önceden tanımlanan deşarj seviyesine erişildiğinde durur.

NOT: Akü Spot Modu'nun kullanılabilir olması için Akü SPoT Modu servis konfigürasyonu sırasında Schneider Electric tarafından etkinleştirilmelidir.
  1. Ekranın giriş sayfasından Testler > Akü SpoT Modu seçeneklerini seçin.
  2. Akü SPoT Modu ekranlarını inceleyin ve testi gerçekleştirmek için ön şartların karşılandığını doğrulayın.
  3. Akü deşarj seviyesi ve çıkış gücü seviyelerini belirleyin.
  4. Akü SpoT Modu Başlat butonuna dokunun.
    NOT: Akü SpoT modu testini manuel olarak durdurmak isterseniz, Akü SpoT Modu İptal Et butonuna basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?