990-5452M-034

Görüntüleme Ayarlarını Yapılandırma

  1. Ekranın giriş sayfasından Yapılandırma > Görüntüle > Sistem Ayarları seçeneklerini seçin.
  2. Alarm Sesi'ni ayarlayın. Aşağıdakiler arasından seçim yapın: Kapalı., Düşük, Orta ve Yüksek.
  3. Düğme Sesi'ni ayarlayın. Aşağıdakiler arasından seçim yapın: Kapalı., Düşük, Orta ve Yüksek.
  4. Ekranın Parlaklık değerini ayarlayın. Aşağıdakiler arasından seçim yapın: Düşük, Orta ve Yüksek.
  5. Arka Işık Zaman Aşımı'nı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Arka ışık zaman aşımını etkinleştirmek isterseniz, arka ışık zaman aşımının etkinleştirileceği süre sınırını dakika olarak ayarlayın. Aşağıdakiler arasından seçim yapın: 60, 30, 10, 5 ve 1.
  6. Arka ışık yoğunluğunu ayarlayın. Aşağıdakiler arasından seçim yapın: Kapalı, Çok Düşük, Düşük ve Orta.
  7. Otomatik oturum kapatma için dakika olarak süre sınırını ayarlayın. Aşağıdakiler arasından seçim yapın: 60, 30, 10, 5 ve 1.
  8. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.