990-5452M-034

Bakım Bypass Çalışmasından Paralel Sistemi Çalıştırma

Yük MBB'den beslenirken ve tüm diğer kesiciler açıkken tekli UPS sistemini bakım bypass çalışmasından başlatmak için bu prosedürü uygulayın.

NOT: Kesiciyi sadece ilişkili kesici LED'i yeşil durumdayken kullanın.
  1. Cihazın giriş kesicisi UIB'yi kapatın.
    Yaklaşık 30 saniye sonra ekran arayüzüne güç gelecektir.
  2. Ekranın giriş sayfasından Kontrol > Başlatma Sihirbazı'nı seçin. Bakım Bypass’ından Başlatma seçeneğini seçin ve ekranda görülen adımları uygulayın.
    NOT: Aşağıda genel başlatma prosedürü açıklanmıştır. Daima sisteminize özgü Başlatma Sihirbazı adımlarını uygulayın.
  3. Statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) kapatın.
  4. Geri besleme anahtarı (BF2) açıksa kapatın.
  5. Harici akü çözümünüzdeki akü kesicilerini kapatın.
  6. Ekran arayüzünde Yükü Statik Bypass’a Aktar butonuna basarak statik bypass'a aktarmayı başlatın.

    Kirk anahtarlı sistemlerde anahtar solenoid anahtar serbest bırakma ünitesinden çıkarılır.

    UPS sistemi, statik bypass'a aktarma yapmazsa, UPS sisteminin statik bypass'a geçmesini önleyen etkin alarmlar olup olmadığını görmek için Durum > Etkin Alarmlar'a gidin.

  7. Cihazın çıkış kesicisini (UOB) kapatın.
  8. Devam etmeden önce paralel sistemde kalan UPS üniteleri için 1'den 7'ye kadar adımları tekrarlayın.
  9. Kirk anahtarlı sistemlerde, solenoid anahtarı serbest bırakma biriminden anahtarı sistem yalıtım kesicisi (SIB) kilidine takın ve kilidi açmak için çevirin.
  10. Sistem yalıtım kesicisini (SIB) kapatın.
  11. Bakım bypass kesicisini (MBB) ON konumuna getirin.
    Sistem otomatik olarak normal çalışmaya geçer.
  12. Kirk anahtarlı sistemlerde, kilidi açmak için bakım bypass'ı kesicisi (MBB) kilidindeki anahtarı çevirin.
    Anahtar serbest kalır.
  13. Kirk anahtarlı sistemlerde anahtarı solenoid anahtar serbest bırakma ünitesine takın ve anahtarı yakalamak için çevirin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.