990-55222C-007

Εκκίνηση και προσθήκη UPS σε παράλληλο σύστημα που εκτελείται

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να εκκινήσετε ένα UPS και να το προσθέσετε σε παράλληλο σύστημα που εκτελείται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε μια διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας UIB για αυτό το UPS (αν είναι ανοικτή).
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολουθία επανεκκίνησης διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
  2. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντήριες ακολουθίες > Εκκίνηση UPS σε παράλληλο σύστημα, και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  3. Γενικές διαδικασίες τερματισμού λειτουργίας:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθες διαδικασίες είναι μια γενικές διαδικασίές εκκίνησης. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει) για αυτό το UPS.
    2. Κλείστε τη διάταξη BF2 (εάν υπάρχει) αποσύνδεσης παράκαμψης ανατροφοδοσίας για αυτό το UPS.
    3. Κλείστε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας για αυτό το UPS.
    4. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB για αυτό το UPS.
    5. Σε αυτό το UPS, επιλέξτε Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας απενεργοποιημ. ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του αντιστροφέα στον ελεγκτή επιπέδου συστήματος για 5 δευτερόλεπτα.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.