990-55222D-004

Opstart og tilføj en UPS til et aktivt parallelsystem

Følg denne procedure for at opstarte en UPS og tilføje den til et aktivt parallelsystem.

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Luk enhedens indgangsafbryder UIB for denne UPS (hvis åben).
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. 3 minutter.
  2. Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Start en UPS op i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
  3. Generisk opstartsprocedure:
    BEMÆRK: Følgende er generiske opstartsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) til denne UPS (hvis til stede).
    2. Luk bypass-tilbagekoblingsafbryderen BF2 til denne UPS (hvis til stede).
    3. Luk batteriafbryderen/batteriafbryderne til denne UPS.
    4. Luk enhedens udgangsafbryder UOB for denne UPS.
    5. På denne UPS skal du vælge Kontrol > Vekselretter > Tænd vekselretter eller trykke og holde knappen Tænd vekselretter på systemniveaukontrolenheden nede i 5 sekunder.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.