990-55222D-034

UPS Çalıştırma ve Çalışan Paralel Sisteme Ekleme

Bir UPS'i çalıştırmak ve çalışan paralel bir sisteme eklemek için bu işlemi kullanın.

NOT: Bir bağlantı kesme cihazını yalnızca ilgili bağlantı kesme cihazı gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Bu UPS için cihaz giriş bağlantı kesme cihazı UIB'yi kapatın (açıksa).
    Ekran açılır. Yeniden açma işlemi yaklaşık 3 dakika sürer.
  2. Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS başlatma öğesini seçin ve ekranda görünen adımları izleyin.
  3. Genel başlatma prosedürü:
    NOT: Aşağıda genel başlatma prosedürleri verilmiştir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Bu UPS için statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazını (SSIB) (varsa) kapatın.
    2. Bu UPS için bypass geri besleme bağlantı kesme cihazı BF2'yi (varsa) kapatın.
    3. Bu UPS için akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını kapatın.
    4. Bu UPS için cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı UOB'yi kapatın.
    5. Bu UPS’de, Kontrol > İnvertör > İnvertör devrede seçeneğini belirleyin veya sistem seviyesi kontrol ünitesindeki invertör DEVREDE düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.