990-55222D-006

Arrancar y añadir un SAI a un sistema funcionando en paralelo

Use este procedimiento para arrancar un SAI y añadirlo a un sistema funcionando en paralelo.

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un dispositivo de desconexión cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Si está abierto, cierre el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB) de este SAI.
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Iniciar un SAI en un sistema en paralelo y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  3. Procedimiento genérico de arranque:
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos genéricos de arranque. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Cierre el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe, de este SAI.
    2. Cierre el dispositivo de desconexión de retroalimentación de derivación (BF2), si existe, de este SAI.
    3. Cierre los dispositivos de desconexión de batería de este SAI.
    4. Cierre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) de este SAI.
    5. En este SAI, seleccione Control > Inversor > Inversor activado o mantenga pulsado el botón de activación del inversor en el controlador de nivel del sistema durante cinco segundos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.