990-55222D-034

Peak Shaving Modu Etkinleştir

Peak shaving modu, UPS'in şebekenin yoğun olduğu dönemlerde şebekeden/şebeke beslemesinden tüketilen gücü azaltmasına ve yüke aküden güç takviyesi yapmasına olanak tanır.

NOT: Bu seçimin yapılabilmesi için peak shaving modunun servis yapılandırması sırasında yerel olarak Schneider Electric tarafından etkinleştirilmesi gereklidir, ancak bir yazılım uygulamasıyla uzaktan kontrol edilmelidir. Uzak yazılım uygulaması Modbus için korumalı yazma yoluyla bağlanır. Daha fazla bilgi için Schneider Electric ile iletişim kurun.

  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > Şebeke etkileşimli UPS öğesini seçin.
  2. Bu işlevi etkinleştirmek isterseniz Peak shaving modu öğesini seçin.
  3. Modbus için korumalı yazma için önceden paylaşılan anahtarları yeniden görüntülemek üzere Korumalı Modbus öğesine dokunun. Önceden paylaşılan anahtarları doğrudan bu ekranda değiştirebilir veya otomatik olarak yeni anahtarlar oluşturmak için Yeni anahtarlar oluştur düğmesine dokunabilirsiniz. Korumalı Modbus, değişim anahtarları ve kimlik doğrulama kodları kullanan şifreli bir çift yönlü tokalaşma protokolüdür. Harici sistemden gelen peak shaving modu ayarları için yazma istekleri, yalnızca Korumalı Modbus tokalaşma protokolündeki gereksinimleri geçerse UPS tarafından kabul edilir.
  4. Ayarlarınızı onaylamak için Tamam öğesine basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.