990-55222D-004

Aktivér spidslastbegrænsningstilstand

Spidslastbegrænsningstilstand gør det muligt for UPS'en at reducere strømforbruget fra hovedforsyningsnettet i spidsbelastningsperioder og supplere strømmen til lasten med strøm fra batteriet.

BEMÆRK: Spidslastbegrænsningstilstand er kun tilgængelig, hvis den aktiveres lokalt af Schneider Electric ved servicekonfiguration, men den skal styres via et eksternt softwareprogram. Det eksterne softwareprogram er tilsluttet via beskyttet skrivning til Modbus. Kontakt Schneider Electric for at få flere oplysninger.

  1. Vælg Konfiguration > Elnetsinteraktiv UPS på startskærmen på displayet.
  2. Vælg Spidslastbegrænsningstilstand, hvis du vil aktivere denne funktion.
  3. Tryk på Beskyttet Modbus for at se de foruddelte nøgler til beskyttet skrivning til Modbus. Du kan ændre de foruddelte nøgler direkte på denne skærm eller trykke på knappen Generer nye nøgler for at generere nye nøgler automatisk. Beskyttet Modbus er en krypteret tovejs handshake-protokol, der bruger udvekslingsnøgler og godkendelseskoder. Skriveanmodninger om indstillinger til spidslastbegrænsningstilstand fra det eksterne system accepteres kun af UPS'en, hvis de opfylder kravene i Beskyttet Modbus-handshake-protokollen.
  4. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.