990-55222D-006

Activar el modo de control de picos

La función Modo de control de picos permite al SAI reducir la energía consumida de la red eléctrica durante los periodos de consumo pico de la red y complementar el suministro de la carga con energía procedente de la batería.

NOTA: El modo de control de picos debe habilitarlo localmente Schneider Electric durante la configuración de mantenimiento para que esta opción esté disponible; sin embargo, se debe controlar mediante una aplicación de software remota. La aplicación de software remoto se conecta a través de escritura protegida para Modbus. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > SAI interact. en red.
  2. Seleccione Modo de control de picos si desea habilitar esta función.
  3. Pulse Modbus protegido para volver a configurar las claves precompartidas de escritura protegida para Modbus. Puede modificar las claves precompartidas directamente en esta pantalla o pulsar el botón Generar nuevas claves para generar nuevas claves automáticamente. Modbus protegido es un protocolo de apretón de manos bidireccional cifrado que utiliza claves de intercambio y códigos de autenticación. El SAI solo acepta solicitudes de escritura para la configuración de Modo de control de picos procedentes del sistema externo si cumplen con los requisitos del protocolo de apretón de manos Modbus protegido.
  4. Pulse Aceptar para confirmar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.