Ver la información de estado del sistema
- Pulse Estado.
- Pulse Entrada para ver el estado.
Entrada
Tensión F-F (fase-a-fase) La tensión de entrada fase-a-fase actual. Corriente La corriente de entrada actual de la fuente de alimentación AC de la red eléctrica por fase, en amperios (A). Frecuencia La frecuencia de entrada actual en hercios (Hz). Tensión F-N (fase-a-neutro)* La tensión de entrada actual fase-a-neutro, en voltios (V). Potencia total La potencia de entrada activa total actual (de las tres fases) en kW. Potencia La potencia activa (o potencia real) actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección. Pico de corriente El pico de corriente de entrada en amperios (A). Factor de potencia La relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Corriente RMS máx. La corriente RMS máxima actual. Energía El consumo de energía total desde el momento de la instalación. - Pulse Salida para ver el estado.
Salida
Tensión F-F (fase-a-fase) La tensión de salida fase-a-fase en el inversor, en voltios (V). Corriente La corriente de salida actual de cada fase, en amperios (A). Frecuencia La frecuencia de salida actual en hercios (Hz). Tensión F-N (fase-a-neutro)* La tensión de salida fase-a-neutro en el inversor, en voltios (V). Carga El porcentaje de la capacidad del SAI utilizado actualmente en todas las fases. Se muestra el porcentaje de carga de la fase más alta. Corriente del neutro* La corriente de neutro de salida actual, en amperios (A). Potencia total La potencia de salida activa total actual (de las tres fases) en kilovatios (kW). Potencia La potencia activa (o potencia real) de salida actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección. Pico de corriente El pico de corriente de salida en amperios (A). Factor de potencia El factor de potencia de salida actual de cada fase. Factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Corriente RMS máx. La corriente RMS máxima actual. Energía La energía total suministrada desde el momento de la instalación. Factor de cresta El factor de cresta de salida actual de cada fase. El factor de cresta de salida es la relación entre el valor pico de la corriente de salida y el valor RMS (media cuadrática). - Pulse Derivación para ver
el estado.
Derivación
Tensión F-F (fase-a-fase) La tensión de derivación actual fase-a-fase (V). Corriente La corriente de derivación actual de cada fase, en amperios (A). Frecuencia La frecuencia de derivación actual en hercios (Hz). Tensión F-N (fase-a-neutro)* La tensión de derivación actual fase-a-neutro (V). Potencia total La potencia activa total actual de derivación (de las tres fases) en kilovatios (kW). Potencia La potencia activa (o potencia real) de derivación actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección. Pico de corriente El pico de corriente de derivación en amperios (A). Factor de potencia El factor de potencia de derivación actual de cada fase. Factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Corriente RMS máx. La corriente RMS máxima actual. - Pulse Batería para ver el
estado.
Batería
Medidas La potencia DC actual que se está extrayendo de la batería, en kilovatios (kW). La tensión de batería actual (VDC). La corriente de batería actual, en amperios (A). Una corriente positiva indica que la batería se está cargando; una corriente negativa indica que la batería se está descargando. La temperatura de batería en grados Celsius o Fahrenheit de los sensores de temperatura conectados. Batería La cantidad de tiempo antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado de batería baja. También muestra el nivel de carga de la batería como porcentaje de capacidad a plena carga. La carga de batería actual (Ah). Configuración Muestra el tipo de batería. Estado El estado general del cargador. Modo El modo de funcionamiento del cargador (Apagado, Flotación, Carga rápida, Ecualización, Cíclico, Prueba). Capacidad de carga La capacidad de carga máxima en porcentaje de la potencia nominal del SAI. - Pulse Temperatura para ver el
estado.
Temperatura
SAI Temperatura ambiente Temperatura ambiente en grados Celsius o Fahrenheit. Temperatura de batería Temperatura de batería en grados Celsius o Fahrenheit de los sensores de temperatura conectados. Humedad Humedad relativa de los módulos de alimentación instalados basada en el sensor integrado en el interior del SAI. Sensores externos. La asignación de nombres se configura a través de la interfaz de administración de red. Temperatura Temperatura ambiente en grados Celsius o Fahrenheit de los sensores de temperatura opcionales conectados (AP9335T y AP9335TH). Humedad Humedad en porcentaje de los sensores de humedad opcionales conectados (AP9335TH). - Pulse Módulos alimentación para ver el estado. La vista mostrará la presencia y el símbolo
de estado de cada módulo de alimentación.
Módulos alimentación
Presencia del módulo de alimentación Símbolo de estado del módulo de alimentación (gris en la ilustración) Líneas negras: el módulo de alimentación PMx está presente Verde: no hay alarmas para el módulo de alimentación. Líneas grises: el módulo de alimentación PMx no está presente Azul: alarmas informativas para el módulo de alimentación. Pulse el símbolo de estado de alarma, en la esquina superior derecha de la pantalla, para abrir el registro de alarmas activas. Amarillo: alarmas de advertencia para el módulo de alimentación. Pulse el símbolo de estado de alarma, en la esquina superior derecha de la pantalla, para abrir el registro de alarmas activas. Rojo: alarmas críticas para el módulo de alimentación. Pulse el símbolo de estado de alarma, en la esquina superior derecha de la pantalla, para abrir el registro de alarmas activas. - Pulse Control de picos para ver
el estado.
Control de picos
Modo de control de picos Indica si el modo de control de picos está activo o inactivo actualmente. Potencia de entrada La potencia de entrada actual utilizada por el SAI. Potencia de batería La potencia de batería actual utilizada por el SAI. Carga en modo control de picos Indica si se permite la carga de batería mientras el SAI está en modo de control de picos. Funcionamiento batería forzado Indica si el funcionamiento con batería forzado está habilitado (verde). Estado de carga El estado de carga actual de las baterías. El estado de carga de las baterías debe estar en un nivel especificado antes de permitir que el modo de control de picos esté activado. El modo de control de picos se desactivará si el estado de carga alcanza un nivel mínimo especificado. Tiempo restante:
Funcionam. c/bat.
Modo de control de picos
El tiempo restante programado para el funcionamiento con batería.
El tiempo restante programado para el modo de control de picos activo. - Pulse Paralelo para ver el estado.
Paralelo
Corriente entrada La corriente de entrada actual de la fuente de alimentación por fase, en amperios (A). Corriente derivac. La corriente de derivación actual de la fuente de derivación por fase, en amperios (A). Potenc tot. salida La potencia total de salida del sistema SAI en paralelo que muestra el porcentaje de carga total y la potencia total de salida, en kW y kVA, del sistema en paralelo. Corriente salida La corriente de salida actual de cada fase, en amperios (A). Número de SAI redundantes La cantidad de SAI redundantes actuales. Configuración de redundancia La configuración de redundancia establecida.
- Pulse Entrada para ver el estado.