990-55222D-034

Sistem Durumu Bilgilerini Görüntüleme

  1. Durum’a dokunun.
    1. Durumu görmek için Giriş’e dokunun.

      Giriş

      Gerilim F-F (faz - faz arası) Mevcut fazdan faza giriş gerilimidir.
      Akım AC şebeke elektrik kaynağından her faz için amper (A) cinsinden mevcut giriş akımıdır.
      Frekans Hertz (Hz) cinsinden mevcut giriş frekansıdır.
      Gerilim F-N (faz - nötr arası)* Volt (V) cinsinden fazdan nötre mevcut giriş gerilimidir.
      Toplam güç kW cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut toplam aktif güç girişidir.
      Güç Her bir faz için kilovat (kW) cinsinden aktif güç (veya reel güç) girişidir. Aktif güç, AC dalga şeklinin tam çevrimi ortalamasında, tek yönde enerjinin net transferine neden olan güç akışı kısmıdır.
      Tepe akımı Amper (A) cinsinden giriş tepe akımı.
      Güç faktörü Etkin gücün görünen güce oranıdır.
      Maks. RMS akımı Mevcut maksimum RMS akımı.
      Enerji Kurulum zamanından bu yana toplam enerji tüketimidir.
    2. Durumu görmek için Çıkış öğesine dokunun.

      Çıkış

      Gerilim F-F (faz - faz arası) İnvertörde volt (V) cinsinden fazdan faza çıkış gerilimidir.
      Akım Her bir faz için amper (A) cinsinden mevcut çıkış akımıdır.
      Frekans Hertz (Hz) cinsinden mevcut çıkış frekansıdır.
      Gerilim F-N (faz - nötr arası)* İnvertörde volt (V) cinsinden fazdan nötre çıkış gerilimidir.
      Yük Tüm fazlarda kullanılmakta olan UPS kapasitesi yüzdesidir. En yüksek faz yükü için yük yüzdesi görüntülenir.
      Nötr akım* Amper (A) cinsinden mevcut çıkış nötr akımıdır.
      Toplam güç Kilovat (kW) cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut aktif toplam güç çıkışıdır.
      Güç Her bir faz için kilovat (kW) cinsinden mevcut aktif güç (veya reel güç) çıkışıdır. Aktif güç, AC dalga şeklinin tam çevrimi ortalamasında, tek yönde enerjinin net transferine neden olan güç akışı kısmıdır.
      Tepe akımı Amper cinsinden çıkış tepe akımı (A).
      Güç faktörü Her bir faz için mevcut çıkış gücü faktörüdür. Güç faktörü, aktif gücün görünen güce oranıdır.
      Maks. RMS akımı Mevcut maksimum RMS akımı.
      Enerji Kurulum zamanından bu yana toplam sağlanan enerji.
      Tepe faktörü Her bir faz için mevcut çıkış tepe faktörüdür. Çıkış tepe faktörü, çıkış akımı pik değerinin RMS (ortalama karekök) değerine oranıdır.
    3. Durumu görmek için Bypass öğesine dokunun.

      Bypass

      Gerilim F-F (faz - faz arası) Mevcut fazdan faza bypass gerilimidir (V).
      Akım Her bir faz için amper (A) cinsinden mevcut bypass akımıdır.
      Frekans Hertz (Hz) cinsinden mevcut bypass frekansıdır.
      Gerilim F-N (faz - nötr arası)* Mevcut fazdan nötre bypass gerilimidir (V).
      Toplam güç Kilovat (kW) cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut toplam aktif bypass gücüdür.
      Güç Her bir faz için kilovat (kW) cinsinden etkin güç (veya reel güç) bypass. Aktif güç, AC dalga şeklinin tam çevrimi ortalamasında, tek yönde enerjinin net transferine neden olan güç akışı kısmıdır.
      Tepe akımı Amperlerde bypass tepe akımı (A).
      Güç faktörü Her bir faz için mevcut bypass gücü faktörüdür. Güç faktörü, aktif gücün görünen güce oranıdır.
      Maks. RMS akımı Mevcut maksimum RMS akımı.
    4. Durumu görmek için Akü öğesine dokunun.

      Akü

      Ölçümler Aküden çekilen, kilovat (kW) cinsinden mevcut DC gücüdür.
      Mevcut akü gerilimidir (VDC).
      Amper (A) cinsinden mevcut akü akımıdır. Pozitif akım akülerin şarj olduğunu; negatif akım, akülerin deşarj olduğunu belirtir.
      Bağlı sıcaklık sensörlerinden Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden akü sıcaklığıdır.
      Akü Akülerin, düşük gerilim kapatma seviyesine ulaşmasından önce kalan saat ve dakika olarak süredir. Ayrıca tam şarj kapasite oranı olarak akünün şarj seviyesini gösterir.
      Mevcut akü şarj seviyesidir (Ah).
      Konfigürasyon Akü türünü gösterir.
      Durum Şarjörün genel durumudur.
      Mod Şarjörün çalışma modudur (Kapalı, Float, Boost, Equalization, Cyclic, Test).
      Şarj kapasitesi UPS nominal güç değerinin yüzdesi olarak maksimum şarj kapasitesi.
    5. Durumu görmek için Sıcaklık öğesine dokunun.

      Sıcaklık

      UPS Ortam sıcaklığı Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden ortam sıcaklığı.
      Akü sıcaklığı Bağlı akü sıcaklık sensörlerinden Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden akü sıcaklığı.
      Nem UPS içindeki entegre sensöre dayalı olarak kurulu güç modüllerinin bağıl nemi.
      Harici sensörler. Adlandırma, ağ yönetimi arayüzü üzerinden ayarlanır. Sıcaklık Opsiyonel bağlı sıcaklık sensörlerinden (AP9335T ve AP9335TH) Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden ortam sıcaklığı.
      Nem Opsiyonel olarak bağlı nem sensörlerinden (AP9335TH) yüzde cinsinden nem.
    6. Durumu görmek için Güç modülleri üzerine dokunun. Görünüm her bir güç modülü için varlık ve durum sembolünü gösterecektir.

      Güç modülleri

      Güç modülü varlığı Güç modülü durum sembolü (resimde gri)
      Siyah çizgiler: Güç modülü PMx mevcut
      Yeşil: Güç modülü için alarm yok.
      Gri çizgiler: Güç modülü PMx yok
      Mavi: Güç modülü için bilgilendirici alarm(lar) mevcut. Aktif alarmlar kaydını açmak için ekranın sağ üst köşesindeki alarm durumu sembolüne dokunun.
       
      Sarı: Güç modülü için uyarı alarm(lar)ı mevcut. Aktif alarmlar kaydını açmak için ekranın sağ üst köşesindeki alarm durumu sembolüne dokunun.
       
      Kırmızı: Güç modülü için kritik alarm(lar) mevcut. Aktif alarmlar kaydını açmak için ekranın sağ üst köşesindeki alarm durumu sembolüne dokunun.
    7. Durumu görmek için Peak shaving öğesine dokunun.

      Peak shaving

      Peak shaving modu Peak shaving modunun şu anda etkin veya etkin olmadığını gösterir.
      Giriş gücü UPS tarafından kullanılan mevcut giriş gücü.
      Akü gücü UPS tarafından kullanılan mevcut akü gücü.
      Peak shaving modunda şarj etme UPS etkin peak shaving modundayken akü şarjına izin verilip verilmediğini gösterir.
      Zorlamalı akü çalışması Zorlamalı akü çalışmasının etkin olup olmadığını gösterir (yeşil).
      Şarj durumu Akülerin mevcut şarj durumu. Peak shaving modunun etkin olmasına izin verilmeden önce akülerin şarj durumu belirli bir seviyede olmalıdır. Şarj durumu belirli bir minimum seviyeye ulaştığında peak shaving modu devre dışı bırakılacaktır.
      Kalan süre:
      Akü çalışması
      Peak shaving modu

      Akü çalışması için planlanan kalan süre.
      Etkin peak shaving modu için planlanan kalan süre.
    8. Durumu görmek için Paralel öğesine dokunun.

      Paralel

      Giriş akımı AC şebeke elektrik kaynağından her faz için amper (A) cinsinden mevcut giriş akımıdır.
      Bypass akımı AC bypass kaynağından her faz için amper (A) cinsinden mevcut bypass akımıdır.
      Toplam çıkış gücü Paralel sistem için toplam yük yüzdesini ve kW ve kVA cinsinden toplam çıkış gücünü gösteren paralel UPS sisteminin toplam çıkış gücü.
      Çıkış akımı Her bir faz için amper (A) cinsinden mevcut çıkış akımıdır.
      Yedek UPS Sayısı Mevcut yedek UPS'lerin sayısı.
      Yedekleme ayarı Yapılandırılmış yedekleme ayarı.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.