990-55222C-007

Προβολή των πληροφοριών κατάστασης του συστήματος

  1. Αγγίξτε Κατάσταση.
    1. Αγγίξτε Εισαγωγή για να δείτε την κατάσταση.

      Είσοδος

      Τάση ph-ph (φάση προς φάση) Η παρούσα τάση εισόδου από φάση σε φάση.
      Τρέχον Το παρόν ρεύμα εισόδου από την πηγή ισχύος AC κοινής ωφέλειας ανά φάση σε αμπέρ (Α).
      Συχνότητα Η παρούσα συχνότητα εισόδου σε Hertz (Hz).
      Τάση ph-N (φάση προς ουδέτερο)* Η παρούσα τάση εισόδου φάσης-ουδετέρου σε βολτ (V).
      Συνολική ισχύς Η παρούσα συνολική εισερχόμενη ενεργός ισχύς (και για τις τρεις φάσεις) σε kW.
      Ισχύς Η παρούσα ενεργός ισχύς (ή πραγματική ισχύς) εισόδου για κάθε φάση σε κιλοβάτ (kW). Ενεργός ισχύς είναι το τμήμα της ροής ισχύος που, κατά μέσο όρο σε έναν πλήρη κύκλο της κυματομορφής εναλλασσόμενου ρεύματος, οδηγεί σε καθαρή μεταφορά ενέργειας προς μία κατεύθυνση.
      Ρεύμα αιχμής Το ρεύμα αιχμής εισόδου σε αμπέρ (Α).
      Συντελεστής ισχύος Ο λόγος της ενεργού ισχύος προς τη φαινόμενη ισχύ.
      Max. RMS ρεύμα Το παρόν μέγιστο ρεύμα RMS.
      Ενέργεια Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από τη στιγμή της εγκατάστασης.
    2. Πατήστε Έξοδος για να δείτε την κατάσταση.

      Έξοδος

      Τάση ph-ph (φάση προς φάση) Η φασική τάση εξόδου στον αντιστροφέα σε βολτ (V).
      Τρέχον Το παρόν ρεύμα εξόδου για κάθε φάση σε αμπέρ (Α).
      Συχνότητα Η τρέχουσα συχνότητα εξόδου σε Hertz (Hz).
      Τάση ph-N (φάση προς ουδέτερο)* Η τάση εξόδου φάσης-ουδετέρου στον αντιστροφέα σε βολτ (V).
      Φορτίο Το ποσοστό της χωρητικότητας του UPS που χρησιμοποιείται σήμερα σε όλες τις φάσεις. Εμφανίζεται το ποσοστό φορτίου για το υψηλότερο φορτίο φάσης.
      Ρεύμα ουδετέρου* Το τρέχον ρεύμα ουδετέρου εξόδου σε αμπέρ (Α).
      Συνολική ισχύς Η παρούσα ενεργός συνολική ισχύς εξόδου (και για τις τρεις φάσεις) σε κιλοβάτ (kW).
      Ισχύς Η παρούσα ενεργός ισχύς (ή πραγματική ισχύς) εξόδου για κάθε φάση σε κιλοβάτ (kW). Ενεργός ισχύς είναι το τμήμα της ροής ισχύος που, κατά μέσο όρο σε έναν πλήρη κύκλο της κυματομορφής εναλλασσόμενου ρεύματος, οδηγεί σε καθαρή μεταφορά ενέργειας προς μία κατεύθυνση.
      Ρεύμα αιχμής Το μέγιστο ρεύμα εξόδου σε αμπέρ (Α).
      Συντελεστής ισχύος Ο σημερινός συντελεστής ισχύος εξόδου για κάθε φάση. Ο συντελεστής ισχύος είναι ο λόγος της ενεργού ισχύος προς τη φαινόμενη ισχύ.
      Max. RMS ρεύμα Το παρόν μέγιστο ρεύμα RMS.
      Ενέργεια Η συνολική ενέργεια που παρέχεται από τη στιγμή της εγκατάστασης.
      Παράγοντας κορυφής Ο σημερινός συντελεστής κορυφογραμμής εξόδου για κάθε φάση. Ο συντελεστής κορυφής εξόδου είναι ο λόγος της τιμής κορυφής του ρεύματος εξόδου προς την τιμή RMS (μέση τετραγωνική ρίζα).
    3. Πατήστε Παράκαμψη για να δείτε την κατάσταση.

      Παράκαμψη

      Τάση ph-ph (φάση προς φάση) Η παρούσα τάση παράκαμψης φάσης προς φάση (V).
      Τρέχον Το παρόν ρεύμα παράκαμψης για κάθε φάση, σε αμπέρ (Α).
      Συχνότητα Η παρούσα συχνότητα παράκαμψης σε Hertz (Hz).
      Τάση ph-N (φάση προς ουδέτερο)* Η παρούσα τάση παράκαμψης φάσης-ουδετέρου (V).
      Συνολική ισχύς Η παρούσα συνολική ενεργός ισχύς παράκαμψης (και για τις τρεις φάσεις) σε κιλοβάτ (kW).
      Ισχύς Η παρούσα ενεργός ισχύς παράκαμψης για κάθε φάση σε κιλοβάτ (kW). Η ενεργός ισχύς είναι ο χρονικός μέσος όρος του στιγμιαίου γινομένου της τάσης και του ρεύματος.
      Ρεύμα αιχμής Το ρεύμα αιχμής παράκαμψης σε αμπέρ (Α).
      Συντελεστής ισχύος Ο σημερινός συντελεστής ισχύος παράκαμψης για κάθε φάση. Ο συντελεστής ισχύος είναι ο λόγος της ενεργού ισχύος προς τη φαινόμενη ισχύ.
      Max. RMS ρεύμα Το παρόν μέγιστο ρεύμα RMS.
    4. Πατήστε Μπαταρία για να δείτε την κατάσταση.

      Μπαταρία

      Μετρήσεις Η τρέχουσα ισχύς συνεχούς ρεύματος που αντλείται από την μπαταρία, σε κιλοβάτ (kW).
      Η τρέχουσα τάση της μπαταρίας (VDC).
      Το τρέχον ρεύμα της μπαταρίας σε αμπέρ (Α). Ένα θετικό ρεύμα υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζεται- ένα αρνητικό ρεύμα υποδεικνύει ότι η μπαταρία εκφορτίζεται.
      Θερμοκρασία μπαταρίας από τους συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ.
      Μπαταρία Το χρονικό διάστημα μέχρι οι μπαταρίες να φτάσουν στο επίπεδο διακοπής λειτουργίας χαμηλής τάσης. Δείχνει επίσης το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ως ποσοστό της χωρητικότητας πλήρους φόρτισης.
      Η τρέχουσα φόρτιση της μπαταρίας (Ah).
      Διαμόρφωση Εμφανίζει τον τύπο της μπαταρίας.
      Κατάσταση Η γενική κατάσταση του φορτιστή.
      Λειτουργία Ο τρόπος λειτουργίας του φορτιστή (Off, Float, Boost, Equalization, Cyclic, Test).
      Χωρητικότητα φόρτισης Η μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης σε ποσοστό της ονομαστικής ισχύος του UPS.
    5. Πατήστε Θερμοκρασία για να δείτε την κατάσταση.

      Θερμοκρασία

      UPS Θερμοκρασία περιβάλλοντος Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ.
      Θερμοκρασία μπαταρίας Θερμοκρασία μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ από τους συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας μπαταρίας.
      Υγρασία Σχετική υγρασία των εγκατεστημένων μονάδων ισχύος με βάση τον ενσωματωμένο αισθητήρα στο εσωτερικό του UPS.
      Εξωτερικοί αισθητήρες. Η ονοματοδοσία ρυθμίζεται μέσω της διεπαφής διαχείρισης δικτύου. Θερμοκρασία Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ από τους προαιρετικά συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας (AP9335T και AP9335TH).
      Υγρασία Υγρασία σε ποσοστό από τους προαιρετικά συνδεδεμένους αισθητήρες υγρασίας (AP9335TH).
    6. Πατήστε στο Μονάδες ισχύος για να δείτε την κατάσταση. Η προβολή θα εμφανίζει το σύμβολο παρουσίας και κατάστασης για κάθε μονάδα ισχύος.

      Μονάδες ισχύος

      Παρουσία μονάδας ισχύος Σύμβολο κατάστασης μονάδας ισχύος (γκρι στην εικόνα)
      Μαύρες γραμμές: Η μονάδα ισχύος PMx είναι παρούσα
      Πράσινο: Δεν υπάρχουν συναγερμοί για τη μονάδα ισχύος.
      Γκρίζες γραμμές: Η μονάδα ισχύος PMx δεν είναι παρούσα
      Μπλε: Ενημερωτικός συναγερμός(-οί) για τη μονάδα ισχύος. Αγγίξτε το σύμβολο κατάστασης συναγερμού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.
       
      Κίτρινο: Προειδοποιητικός συναγερμός(-οί) για τη μονάδα ισχύος. Αγγίξτε το σύμβολο κατάστασης συναγερμού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.
       
      Κόκκινο: Παρουσία κρίσιμου συναγερμού (-ών) για τη μονάδα ισχύος. Αγγίξτε το σύμβολο κατάστασης συναγερμού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.
    7. Πατήστε Peak shaving για να δείτε την κατάσταση.

      Εξοικονόμηση αιχμής

      Λειτουργία εξοικονόμησης αιχμής Δείχνει αν η λειτουργία εξοικονόμησης αιχμής είναι ενεργή ή ανενεργή αυτή τη στιγμή.
      Ισχύς εισόδου Η παρούσα ισχύς εισόδου που χρησιμοποιείται από το UPS.
      Ισχύς μπαταρίας Η τρέχουσα ισχύς της μπαταρίας που χρησιμοποιείται από το UPS.
      Φόρτιση σε λειτουργία εξοικονόμησης αιχμής Δείχνει αν επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας ενώ το UPS βρίσκεται σε ενεργή λειτουργία εξοικονόμησης αιχμής.
      Αναγκαστική λειτουργία μπαταρίας Δείχνει αν είναι ενεργοποιημένη η αναγκαστική λειτουργία μπαταρίας (πράσινο).
      Κατάσταση φόρτισης Η τρέχουσα κατάσταση φόρτισης των μπαταριών. Η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών πρέπει να βρίσκεται σε ένα καθορισμένο επίπεδο πριν επιτραπεί η ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης αιχμής. Η λειτουργία εξοικονόμησης αιχμής θα απενεργοποιηθεί εάν η κατάσταση φόρτισης φθάσει σε ένα καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο.
      Υπολειπόμενος χρόνος:
      Λειτουργία μπαταρίας
      Λειτουργία εξοικονόμησης αιχμής

      Ο υπολειπόμενος χρόνος που έχει προγραμματιστεί για τη λειτουργία μπαταρίας.
      Ο υπολειπόμενος χρόνος που έχει προγραμματιστεί για την ενεργή λειτουργία εξοικονόμησης αιχμής.
    8. Πατήστε Παράλληλη για να δείτε την κατάσταση.

      Παράλληλη

      Ρεύμα εισόδου Το παρόν ρεύμα εισόδου από την πηγή εισόδου ανά φάση σε αμπέρ (Α).
      Ρεύμα παράκαμψης Το παρόν ρεύμα παράκαμψης από την πηγή παράκαμψης ανά φάση σε αμπέρ (Α).
      Συνολική ισχύς εξόδου Η συνολική ισχύς εξόδου του παράλληλου συστήματος UPS που δείχνει το συνολικό ποσοστό φορτίου και τη συνολική ισχύ εξόδου σε kW και kVA για το παράλληλο σύστημα.
      Ρεύμα εξόδου Το παρόν ρεύμα εξόδου για κάθε φάση σε αμπέρ (Α).
      Αριθμός εφεδρικών UPS Ο αριθμός των περιττών UPS που υπάρχουν.
      Ρύθμιση πλεονασμού Η διαμορφωμένη ρύθμιση πλεονασμού.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.