990-55222D-004

Vis oplysninger om systemstatus

  1. Tryk på Status.
    1. Tryk på Indgang for at se status.

      Indgang

      Spænding f-f (fase til fase) Den aktuelle fase-til-fase indgangsspænding.
      Strøm Den aktuelle indgangsstrøm fra vekselstrømskilden pr. fase i ampere (A).
      Frekvens Den aktuelle indgangsfrekvens i hertz (Hz).
      Spænding f-N (fase-til-neutral)* Den aktuelle indgangsspænding for fase-til-neutral i volt (V).
      Samlet effekt Den aktuelle samlede aktive indgangseffekt (for alle tre faser) i kW.
      Effekt Den aktuelle aktive indgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
      Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A).
      Effektfaktor Forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt.
      Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm.
      Energi Det samlede energiforbrug siden installationstidspunktet.
    2. Tryk på Udgang for at se status.

      Udgang

      Spænding f-f (fase til fase) Fase-til-fase-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
      Strøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
      Frekvens Den aktuelle udgangsfrekvens i hertz (Hz).
      Spænding f-N (fase-til-neutral)* Fase-til-neutral-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
      Last Den procentdel af UPS-kapaciteten, der aktuelt bruges på tværs af alle faser. Lastprocenten vises for den højeste faselast.
      Neutral strøm* Den aktuelle udgangsneutralstrøm i ampere (A).
      Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive udgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Den aktuelle, aktive udgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
      Spidsstrøm Udgangsspidsstrømmen i ampere (A).
      Effektfaktor Den aktuelle udgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt.
      Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm.
      Energi Den samlede energiforsyning siden installationstidspunktet.
      Crest-faktor Den aktuelle udgangscrest-faktor for hver fase. Udgangscrest-faktoren er forholdet mellem udgangsstrømmens toppunktsværdi og RMS-værdien (den effektive værdi).
    3. Tryk på Bypass for at se status.

      Bypass

      Spænding f-f (fase til fase) Den aktuelle fase-til-fase-bypassspænding (V).
      Strøm Den aktuelle bypassstrøm for hver fase i ampere (A).
      Frekvens Den aktuelle bypassfrekvens i hertz (Hz).
      Spænding f-N (fase-til-neutral)* Den aktuelle fase-til-neutral bypassspænding (V).
      Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive bypasseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Den aktuelle aktive effekt (eller reelle effekt) for bypass for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
      Spidsstrøm Bypass-spidsstrømmen i ampere (A).
      Effektfaktor Den aktuelle bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt.
      Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm.
    4. Tryk på Batteri for at se status.

      Batteri

      Målinger Den aktuelle DC-effekt, der trækkes fra batteriet, i kilowatt (kW).
      Den aktuelle batterispænding (V DC).
      Den aktuelle batteristrøm i ampere (A). En positiv strøm angiver, at batteriet oplades; en negativ strøm angiver, at batteriet aflades.
      Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de tilsluttede temperatursensorer.
      Batteri Tid i timer og minutter, før batterierne når det laveste spændingsniveau, hvor systemet lukker. Viser også batteriets ladningsniveau i procent af fuld ladekapacitet.
      Den aktuelle batteriladning (Ah).
      Konfiguration Viser batteritypen.
      Status Opladerens generelle tilstand.
      Tilstand Opladerens driftstilstand (Slukket, Normalladning, Boost-ladning, Udligningsladning, Cyklisk, Test).
      Ladekapacitet Den maksimale ladekapacitet i procent af UPS'ens nominelle mærkeeffekt.
    5. Tryk på Temperatur for at se status.

      Temperatur

      UPS Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperatur i Celsius eller Fahrenheit.
      Batteritemperatur Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de tilsluttede batteritemperatursensorer.
      Fugtighed Relativ fugtighed for de installerede strømmoduler baseret på en integreret sensor inde i UPS'en.
      Eksterne sensorer. Navngivning konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen. Temperatur Omgivelsestemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de valgfrie tilsluttede temperatursensorer (AP9335T og AP9335TH).
      Fugtighed Fugtighed i procent fra de valgfrie tilsluttede fugtighedsfølere (AP9335TH).
    6. Tryk på Strømmoduler for at se status Visningen viser symbol for tilstedeværelse og status for hvert strømmodul.

      Strømmoduler

      Strømmodul til stede Strømmodulets statussymbol (gråt i illustrationen)
      Sorte linjer: Strømmodulet PMx er til stede
      Grøn: Ingen alarmer til stede for strømmodulet.
      Grå linjer: Strømmodulet PMx er ikke til stede
      Blå: Informativ(e) alarm(er) for strømmodulet. Tryk på alarmstatussymbolet i øverste højre hjørne af skærmen for at åbne loggen over aktive alarmer.
       
      Gul: Advarselsalarm(er) for strømmodulet. Tryk på alarmstatussymbolet i øverste højre hjørne af skærmen for at åbne loggen over aktive alarmer.
       
      Rød: Kritisk(e) alarm(er) for strømmodulet. Tryk på alarmstatussymbolet i øverste højre hjørne af skærmen for at åbne loggen over aktive alarmer.
    7. Tryk på Spidslastbegrænsning for at se status.

      Spidslastbegrænsning

      Spidslastbegrænsningstilstand Viser, om spidslastbegrænsningstilstanden er aktiv eller inaktiv i øjeblikket.
      Indgangseffekt Den aktuelle indgangseffekt, der bruges af UPS'en.
      Batteristrøm Den aktuelle batterieffekt, der bruges af UPS'en.
      Ladning i spidslastbegrænsningstilstand Viser, om batteriopladning er tilladt, mens UPS'en er i aktiv spidslastbegrænsningstilstand.
      Tvungen batteridrift Viser, om tvungen batteridrift er aktiveret (grøn).
      Ladetilstand Batteriernes aktuelle ladetilstand. Batteriernes ladetilstand skal være på et bestemt niveau, før spidslastbegrænsningstilstanden må være aktiv. Spidslastbegrænsningstilstanden deaktiveres, hvis ladetilstanden når et bestemt minimumsniveau.
      Resterende tid:
      Batteridrift
      Spidslastbegrænsningstilstand

      Den resterende tid, der er planlagt til batteridrift.
      Den resterende tid, der er planlagt til aktiv spidslastbegrænsningstilstand.
    8. Tryk på Parallel for at se status.

      Parallel

      Indgangsstrøm Indgangskildens aktuelle indgangsstrøm pr. fase i ampere (A).
      Bypass-strøm Bypasskildens aktuelle bypassstrøm pr. fase i ampere (A).
      Tot. udgangseffekt Det parallelle UPS-systems samlede udgangseffekt, der viser den samlede lastprocent og den totale udgangseffekt i kW og kVA for parallelsystemet.
      Udgangsstrøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
      Antal redundante UPS-enheder Antallet af redundante UPS-enheder.
      Redundansindstilling Den konfigurerede redundansindstilling.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.