990-55222C-007

Διαμόρφωση της λύσης μπαταρίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης ηλεκτρικού τόξου
Οι ρυθμίσεις μπαταριών πρέπει να διαμορφώνονται από καταρτισμένο προσωπικό με γνώσεις των μπαταριών, της διαμόρφωσης μπαταριών και των απαιτούμενων προφυλάξεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Αγγίξτε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Μπαταρία.
  2. Ο τύπος της λύσης μπαταρίας σας θα εμφανίζεται ως εξής:
    • Πρότυπο, αν έχετε πρότυπη λύση μπαταρίας από τη Schneider Electric. Θα εμφανιστεί η εμπορική αναφορά της συγκεκριμένης διαμόρφωσης μπαταρίας από την αναπτυσσόμενη λίστα.
    • Προσαρμοσμένο, αν έχετε προσαρμοσμένη λύση μπαταρίας.
  3. Αγγίξτε το στοιχείο Γενικές ρυθμίσεις και ρυθμίστε τις παρακάτω παραμέτρους:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε κάθε σελίδα, αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και αγγίξτε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
    Αριθμός συστοιχιών μπαταριών συνδεδεμένων με τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας Δείχνει τον αριθμό συστοιχιών μπαταριών συνδεδεμένων με τη διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Προειδ χαμηλ χρόν εκτέλ (δευτ) Ορίστε, σε δευτερόλεπτα, το όριο για τον χρόνο εκτέλεσης που απομένει για την ενεργοποίηση της προειδοποίησης χαμηλού χρόνου εκτέλεσης.
    Χωρητικότητα φόρτισης (%) Η μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης σε ποσοστό της ονομαστικής κατάταξης ισχύος του UPS.
    Παρακολούθηση θερμοκρασίας Εμφανίζεται εάν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση θερμοκρασίας. Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Αισθητήρας θερμοκρασίας #1/Αισθητήρας θερμοκρασίας #2 Δείχνει την παρουσία αισθητήρων θερμοκρασίας. Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Κατώτερο όριο Ορίστε την ελάχιστη αποδεκτή θερμοκρασία μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Θερμοκρασίες μικρότερες του ορίου αυτού θα ενεργοποιούν συναγερμό.
    Ανώτερο όριο Ορίστε τη μέγιστη αποδεκτή θερμοκρασία μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες του ορίου θα ενεργοποιούν συναγερμό.
    Λειτουργία ενίσχυσης φορτιστή Δείχνει τη λειτουργία αυτόματης ενίσχυσης φορτιστή. Αυτή η λειτουργία θα μεταφέρει τον φορτιστή σε λειτουργία ενίσχυσης φορτιστή αφού το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία μπαταρίας. Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Κυκλική λειτουργία φόρτισης Δείχνει τη λειτουργία κυκλικής φόρτισης.

    Κατά τη διάρκεια μιας κυκλικής φόρτισης, το σύστημα πραγματοποιεί κύκλους μεταξύ περιόδους φόρτισης κινητής θέσης και αδράνειας. Αυτή η λειτουργία θα διατηρεί διαρκώς την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας χωρίς να καταπονεί τις μπαταρίες, μέσω μιας διαρκούς φόρτισης κινητής θέσης.

    Μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Διάστημ δοκιμ κάθε Ορίστε πόσο συχνά το UPS θα πραγματοποιεί δοκιμή μπαταρίας.
    Ημ εβδ δοκ Ορίστε ποια ημέρα της εβδομάδας θα πραγματοποιείται η δοκιμή μπαταρίας.
    Χρόνος έναρξης δοκιμής (ωω:λλ) Ορίστε ποια ώρα της ημέρας θα πραγματοποιείται η δοκιμή μπαταρίας.
    Χειροκ. λειτουργ. αυτόμ. δοκ. μπατ. Ορίστε τον τύπο δοκιμής μπαταρίας που πρέπει να εκτελείται: Βάσει χωρητικότητας ή Βάσει τάσης/χρόνου Βάσει χωρητικότητας θα αποφορτίσει τις μπαταρίες και θα χρησιμοποιήσει περίπου το 10% της συνολικής χωρητικότητας.
    Βάσει τάσης/χρόνου θα αποφορτίσει τις μπαταρίες σε καθορισμένο χρόνο ή τάση.
    Χρονικό όριο (λεπτά)/Όριο τάσης (V) Εάν επιλέξατε τον τύπο δοκιμής μπαταρίας Βάσει τάσης/χρόνου, ορίστε το χρονικό όριο ή ορίστε το όριο τάσης.
  4. Μόνο για προσαρμοσμένη λύση μπαταρίας: Αγγίξτε Ειδικές ρυθμίσεις για να δείτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    Τύπος μπαταρίας Δείχνει τον διαμορφωμένο τύπο μπαταρίας.
    Κεντρικ σημείο μπαταρ συνδεδεμ Δείχνει εάν το κεντρικό σημείο της μπαταρίας είναι συνδεδεμένο.
    Απεν παρακολ θερμοκρ Δείχνει εάν η παρακολούθηση της θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
    Αποδοχή ενίσχ φόρτισ Δείχνει εάν επιτρέπεται η φόρτιση ενίσχυσης.

    Η ενίσχυση φόρτισης καθιστά δυνατή την εκτέλεση μιας γρήγορης φόρτισης με στόχο τη γρήγορη επαναφορά μιας αποφορτισμένης μπαταρίας.

    Αποδοχή βαθιάς εκφόρτισ μπαταρ Δείχνει εάν επιτρέπεται η βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας. Αυτή η λειτουργία βαθιάς εκφόρτισης επιτρέπει την εκφόρτιση των μπαταριών σε ένα ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο τάσης σε σχέση με την κανονικά συνιστώμενη τιμή στη λειτουργία μπαταρίας. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις μπαταρίες.
    Ενεργοποίηση αυτόματ αποσύνδεσης μπαταρ Δείχνει εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αποσύνδεση της μπαταρίας. Όταν η έξοδος UPS είναι απενεργοποιημένη και δεν υπάρχει δυνατότητα φόρτισης των μπαταριών, η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιήσει τις διατάξεις αποσύνδεσης των μπαταριών για να αποφευχθεί η βαθιά εκφόρτιση μετά από χρονικό διάστημα:
    • Δύο εβδομάδες.

    • 10 λεπτά με την τάση στις κυψέλες της μπαταρίας σε επίπεδο χαμηλότερου του επιπέδου τερματισμού λειτουργίας μπαταρίας.

    Χωρητικότητα ανά συστοιχία μπαταριών (Ah) Δείχνει τη χωρητικότητα ανά συστοιχία μπαταριών σε αμπερώρια για τον συσσωρευτή μπαταρίας που είναι συνδεδεμένος σε κάθε αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
    Αριθμός στοιχειοσειρών παράλληλης μπαταρίας Δείχνει τον αριθμό των σειρών μπαταριών που είναι συνδεδεμένες παράλληλα για τη συμβολοσειρά μπαταριών που είναι συνδεδεμένη σε κάθε διάταξη αποσύνδεσης μπαταριών.
    Αριθμός συστοιχιών μπαταρ. ανά συμβολοσειρά Δείχνει τον αριθμό των συστοιχιών μπαταριών ανά συμβολοσειρά μπαταριών.
    Αριθμός κυψελών μπαταρ. ανά συστοιχία Δείχνει τον αριθμό των κυψελών μπαταρίας ανά συστοιχία μπαταριών.
    Τάση συνεχούς ρεύματος ανά κυψέλη μπαταρίας (V) Δείχνει την τάση πλωτήρα.

    Η φόρτιση κινητής θέσης είναι η βασική διαθέσιμη λειτουργία φόρτισης σε όλους τους τύπους μπαταριών και εκκινείται αυτόματα από το φορτιστή.

    Δείχνει την τάση ενίσχυσης.

    Η ενίσχυση φόρτισης καθιστά δυνατή την εκτέλεση μιας γρήγορης φόρτισης με στόχο τη γρήγορη επαναφορά μιας αποφορτισμένης μπαταρίας.

    Δείχνει την τάση ισοστάθμισης.

    Η φόρτιση ισοστάθμισης χρησιμοποιείται για την ισοστάθμιση μπαταριών με ανοιχτές κυψέλες για μπαταρίες που έχουν χάσει την ισοστάθμισή τους. Αυτή είναι η διαθέσιμη μέθοδος φόρτισης με την υψηλότερη δυνατή τάση φόρτισης. Όταν πραγματοποιείται φόρτιση ισοστάθμισης, εξατμίζεται νερό από τις μπαταρίες με τις ανοιχτές κυψέλες, και το νερό αυτό πρέπει να αντικαθίσταται όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

    Διάρκεια φόρτισης (δευτ.) Δείχνει τη διάρκεια φόρτισης σε δευτερόλεπτα για Ενίσχυση φόρτισης και φόρτιση Ισοστάθμιση φόρτισης.
    Ονομαστική τάση κυψέλης μπαταρίας (V) Δείχνει το ονομαστικό επίπεδο τάσης ανά κυψέλη μπαταρίας.
    Τάση συνεχ. ρεύματος ανά κυψέλη μπαταρίας (V) Δείχνει το επίπεδο της τάσης ανά κυψέλη μπαταρίας για την περίπτωση που η μπαταρία πρέπει να απενεργοποιηθεί.
    Ονομαστ θερμοκρ (°C) Δείχνει την ονομαστική θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ.
    Τρέχων ρυθμός φόρτισ Δείχνει τον τρέχοντα ρυθμό φόρτισης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.