990-55222D-034

Akü Tipini Yapılandırma

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Akü ayarlarının sadece akülerden, akü konfigürasyonundan ve gerekli önlemlerle alakalı bilgili olan kalifiye personel tarafından konfigüre edilmesi gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Konfigürasyon > Akü'ye dokunun.
  2. Akü çözümü tipiniz aşağıdaki gibi gösterilir:
    • Standart, Schneider Electric'in sunduğu standart bir akü çözümünüz varsa; Spesifik akü yapılandırmanız için olan ticari referans gösterilir.
    • Özel, özel bir akü çözümünüz varsa.
  3. Genel ayarlar üzerine dokunun ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın:
    NOT: Her sayfada, ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
    Akü kesicisine bağlı akü kabinlerinin sayısı Akü bağlantı kesme cihazına bağlı akü kabinlerinin sayısını gösterir. Yalnızca Schneider Electric Servis birimi tarafından yapılandırılabilir.
    Düşük çal. süresi uyarısı (sn) Düşük çalışma zamanı uyarısını etkinleştirecek olan kalan çalışma zamanı eşiğini saniye cinsinden ayarlayın.
    Şarj kapasitesi (%) UPS nominal güç değerinin yüzdesi olarak maksimum şarj kapasitesini ayarlayın.
    Sıcaklık izleme Sıcaklık izlemenin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir. Yalnızca Schneider Electric Servis birimi tarafından yapılandırılabilir.
    Sıcaklık sensörü #1/Sıcaklık sensörü #2 Sıcaklık sensörlerinin varlığını gösterir. Yalnızca Schneider Electric Servis birimi tarafından yapılandırılabilir.
    Minimum eşik Minimum kabul edilebilir akü sıcaklığını Santigrat veya Fahrenhayt olarak ayarlayın. Bu eşiğin altındaki sıcaklıklar bir alarmı etkinleştirir.
    Maksimum eşik Maksimum kabul edilebilir akü sıcaklığını Santigrat veya Fahrenhayt olarak ayarlayın. Bu eşiğin üstündeki sıcaklıklar bir alarmı etkinleştirir.
    Şarjör oto. boost modu Şarjör oto. boost modunu gösterir. Sistem pille çalıştığında, bu işlem şarj modunu otomatik olarak şarj boost moduna transfer eder. Yalnızca Schneider Electric Servis birimi tarafından yapılandırılabilir.
    Devirli şarj modu Devirli şarj modunu gösterir.

    Devirli şarj sırasında, sistem float şarj ve dinlenme dönemleri arasında geçiş yapar. Bu fonksiyon, kalıcı float şarjıyla aküleri zorlamadan akü şarj durumunu sürekli olarak koruyacaktır.

    Yalnızca Schneider Electric Servis birimi tarafından yapılandırılabilir.
    Test aralığı UPS'in ne kadar sıklıkla akü testi yapması gerektiğini ayarlayın.
    Haftanın test günü Akü testinin haftanın hangi günü çalışması gerektiğini ayarlayın.
    Testi başlatma zamanı (ss:dd) Akü testinin hangi saatte çalışacağını ayarlayın.
    Manuel akü oto-test modu Hangi akü test tipinin çalışması gerektiğini ayarlayın: Kapasiteye göre ya da Gerilime / zamana göre. Kapasiteye göre aküleri boşaltır ve toplam kapasitenin yaklaşık %10'unu kullanır.
    Gerilime / zamana göre aküleri belirli bir zamana veya gerilime kadar boşaltır.
    Zaman sınırı (dakika)/Gerilim sınırı (V) Akü test tipi olarak Gerilime / zamana göre öğesini seçerseniz, zaman sınırını ya da gerilim sınırını ayarlayın.
  4. Sadece özel akü tipi için: Aşağıdaki ayarları görüntülemek için Özel ayarlar öğesine dokunun:
    NOT: Bu ayarlar yalnızca Schneider Electric Servis birimi tarafından yapılandırılabilir.
    Akü türü Konfigüre edilmiş akü türünü gösterir.
    Akü orta noktası bağlandı Akü orta noktasının bağlı olup olmadığını gösterir.
    Sıcaklık izlemeyi devredışı bırak Sıcaklık izlemenin devre dışı olup olmadığını gösterir.
    Boost şarja izin ver Boost şarjına izin verilip verilmediğini gösterir.

    Boost şarj, boşalmış bir aküyü hızlı bir şekilde geri yüklemek için hızlı bir şarj işlemi yapmayı mümkün kılar.

    Akü derin deşarjına izin ver Akünün derin deşarjına izin verilip verilmediğini gösterir. Derin deşarj işlevi, aküyle çalışırken normalde önerilen değerden daha da düşük voltaj seviyesinde, akülerin deşarj olmasını sağlar. Bunun akülere zarar verebileceğini unutmayın.
    Akünün otomatik kesilmesini etkinleştir Akü otomatik kesilmesinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir. UPS çıkışı kapalıysa ve aküleri şarj edemediğinde, bu işlev aşağıdaki süreyle akünün derin deşarjını önlemek için akü bağlantı kesme cihazlarını kapar:
    • İki hafta.

    • Düşük akü kapatma seviyesinin altında akü hücre voltajı ile 10 dakika.

    Blok başına akü kapasitesi Her akü bağlantı kesme cihazına bağlı akü grubu için, akü bloğu başına akü kapasitesini amper saat cinsinden gösterir.
    Paralel akü grubu sayısı Her akü bağlantı kesme cihazına bağlı akü grubu için paralel bağlanmış akü dizisi sayısını gösterir.
    Grup başına akü sayısı Akü grubu başına akü blok sayısını gösterir.
    Blok başına akü hücresi sayısı Akü bloğu başına akü hücresi sayısını gösterir.
    Akü hücresi başına DC gerilimi (V) Şarj gerilimini gösterir.

    Float şarj, her tür aküde kullanılabilen ve şarj cihazı tarafından otomatik olarak başlatılan temel şarj işlevidir.

    Boost gerilimini gösterir.

    Boost şarj, boşalmış bir aküyü hızlı bir şekilde geri yüklemek için hızlı bir şarj işlemi yapmayı mümkün kılar.

    Equalization gerilimini gösterir.

    Equalization şarjı, eğri açık hücreli akülerin eşitlenmesinde kullanılır. Bu, mümkün olan en yüksek şarj voltajı seviyesi kullanılan şarj yöntemidir. Equalization şarjı yapılırken, şarj işlemi tamamlandığında değiştirilmesi gereken açık hücreli pillerden su buharlaşır.

    Şarj süresi (sn) Boost şarj ve Equalization şarj işlemi için şarj süresini saniye cinsinden gösterir.
    Nominal akü hücresi gerilimi (V) Akü hücresi başına nominal voltaj seviyesini gösterir.
    Akü hücresi başına DC kapanma gerilimi (V) Akünün ne zaman kapatılması gerektiğine göre akü hücresi başına gerilim seviyesini gösterir.
    Nominal sıcaklık Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden nominal sıcaklığı gösterir.
    Şarj akım oranı Şarj akım oranını gösterir.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.