990-55222D-006

Configurar la solución de batería

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
La configuración de batería debe efectuarla personal cualificado con conocimientos sobre baterías, configuración de baterías y las precauciones correspondientes.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Pulse Configuración > Batería.
  2. Se mostrará su tipo de solución de batería:
    • Estándar, si tiene una solución de batería estándar de Schneider Electric. Aparecerá la referencia comercial para la configuración de baterías específica.
    • Personalizada, si tiene una solución de batería personalizada.
  3. Pulse Configuración gral. y configure los parámetros siguientes:
    NOTA: En cada página, pulse Aceptar para guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
    Número de armarios de baterías conectados al dispositivo de desconexión de batería Muestra el número de armarios de baterías conectados al dispositivo de desconexión de batería. Solo configurable por el técnico de campo de Schneider Electric.
    Advert. tiempo auton. bajo (s) Configure el nivel crítico del tiempo de autonomía de la batería restante en segundos que activará la advertencia de tiempo de autonomía bajo.
    Capacidad de carga (%) Configure la capacidad de carga máxima en porcentaje de la potencia nominal del SAI.
    Supervisión de la temperatura Indica si se ha habilitado la supervisión de la temperatura. Solo configurable por el técnico de campo de Schneider Electric.
    Sensor de temperatura n.º 1/Sensor de temperatura n.º 2 Indica la presencia de sensores de temperatura. Solo configurable por el técnico de campo de Schneider Electric.
    Umbral mínimo Configure la temperatura mínima aceptable de batería en grados Celsius o Fahrenheit. Las temperaturas por debajo de este límite activarán una alarma.
    Umbral máximo Configure la temperatura máxima aceptable de batería en grados Celsius o Fahrenheit. Las temperaturas por encima de este límite activarán una alarma.
    Modo de carga rápida automática Muestra el modo de carga rápida automática. Esta función transferirá automáticamente el cargador para aumentar el modo de carga rápida automática después de que el sistema haya estado funcionando con la batería. Solo configurable por el técnico de campo de Schneider Electric.
    Modo de carga cíclica Muestra el modo de carga cíclica.

    Durante una carga cíclica, el sistema alterna entre períodos de carga de batería de flotación y de reposo. Esta función mantendrá continuamente el estado de carga de la batería sin forzar las baterías realizando una carga de flotación permanente.

    Solo configurable por el técnico de campo de Schneider Electric.
    Interv prueba cada Configure la frecuencia con la que el SAI debe realizar una prueba de batería.
    Día de sem. de prueba Configure el día de la semana en el que debe ejecutarse la prueba de batería.
    Hora ini. Prueb. (hh:mm) Configure la hora del día a la que debe ejecutarse la prueba de la batería.
    Modo autoprueba manual de la batería Configure qué tipo de prueba de batería debe ejecutarse: Por capacidad o Por voltaje/tiempo. La opción Por capacidad descargará las baterías y usará un 10 % de la capacidad total.
    La opción Por voltaje/tiempo descargará las baterías durante un tiempo o hasta una tensión establecido.
    Límite de tiempo (minutos)/Límite de tensión (V) Si elige el tipo de prueba de batería Por voltaje/tiempo, configure el límite de voltaje o de tiempo.
  4. Únicamente para la solución de batería personalizada: Pulse Config. específica para ver los parámetros siguientes:
    NOTA: Solo el técnico de campo de Schneider Electric puede configurar estos parámetros.
    Tipo de batería Indica el tipo de batería que se ha configurado.
    Punto medio batería conectado Indica si está conectado un punto medio de batería.
    Deshabil superv temper Indica si se ha deshabilitado la supervisión de temperatura.
    Permit carga rápida Indica si se permite la carga rápida.

    La carga rápida permite efectuar una carga rápida para restaurar lo antes posible una batería descargada.

    Permitir desc. prof. batería Indica si se permite la descarga profunda de las baterías. Esta función permite descargarlas a un nivel de tensión incluso más bajo que el valor normalmente recomendado en el funcionamiento con batería. Tenga en cuenta que esto puede dañar las baterías.
    Habilitar desconexión autom. baterías Indica si se ha habilitado la desconexión automática de las baterías. Cuando la salida del SAI está apagada y no hay posibilidad de cargar las baterías, esta función disparará los dispositivos de desconexión de batería para evitar la descarga profunda después de un periodo de:
    • Dos semanas.

    • 10 minutos con la tensión de celda de batería por debajo del nivel de apagado por batería baja.

    Capacidad por bloque de baterías (Ah) Indica la capacidad de batería por bloque de baterías en amperios hora para el banco de baterías conectado a cada dispositivo de desconexión de batería.
    Núm. de cadenas de baterías en paralelo Indica la cantidad de cadenas de baterías conectadas en paralelo para el banco de baterías conectado a cada dispositivo de desconexión de batería.
    Número de bloques de batería por cadena Indica el número de bloques de batería por cadena de baterías.
    Número de celdas de batería por bloque Indica el número de celdas de baterías por bloque de baterías.
    Tensión DC por celda de batería (V) Indica la tensión de flotación.

    La carga de flotación es la función de carga básica disponible en todos los tipos de baterías. La inicia el cargador de manera automática.

    Indica la tensión de carga rápida.

    La carga rápida permite efectuar una carga rápida para restaurar lo antes posible una batería descargada.

    Indica la tensión de ecualización.

    La carga de ecualización se utiliza al ecualizar baterías de celda abierta asimétricas. Es el método de carga disponible que se utiliza con el nivel de tensión de carga máximo posible. Al efectuarse la carga de ecualización, el agua se evapora de las baterías de celda abiertas y debe reemplazarse cuando se completa la carga.

    Duración de carga (s) Indica la duración en segundos de Carga rápida y de Carga de ecualización.
    Tensión nominal de la celda de la batería (V) Indica el nivel de tensión nominal por celda de batería.
    Tensión DC de apag. por cel/ bat (V) Indica el nivel de tensión por celda de batería para cuando se debe apagar la batería.
    Temperatura nominal Indica la temperatura nominal en grados Celsius o Fahrenheit.
    Corriente de carga Indica la corriente de carga.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.