990-55222D-004

Udfør en test i SPoT for batteri i et enkelt UPS-system

BEMÆRK: Testen SPoT for batteri er kun lovlig at udføre i visse lande/områder. Se de gældende lokale/nationale love.

Forudsætninger for et enkelt UPS-system:

  • UOB skal være åben

  • UPS-driftstilstanden skal være Anmodet statisk bypass

  • Batteriafbryderen eller batteriafbryderne (BB) skal være lukket/lukkede

  • Der må ikke være nogen registrerede overvågningsfejl

  • SSIB skal være lukket

Denne funktion udfører en batteriafladningstest uden behov for en lastbank. Under testen i SPoT for batteri tændes vekselretteren, mens UPS'en er i anmodet statisk bypass. Under testen udfører UPS'en en batterikalibreringstest (hvis forudsætningerne for batteridriftstesten er opfyldt, se Start en batterikalibreringstest) og justerer den estimerede driftstid i overensstemmelse hermed.

Udgangseffekten kan justeres manuelt fra 10 til 100 % last, så den er så tæt som muligt på driftsforholdene.

Testen stopper, når batterispændingen har nået nedlukningsniveauet eller det foruddefinerede afladningsniveau.

BEMÆRK: SPoT for batteri skal aktiveres af Schneider Electric under servicekonfiguration, før denne test er tilgængelig.
  1. Vælg Test > SPoT for batteri på startskærmens display.
  2. På side 1 i menuen for SPoT for batteri skal du kontrollere, at forudsætningerne for at udføre en test er opfyldt, og bekræfte, at lasten er strømforsynet, hvis UOB er åben under denne procedure. Tryk på pilesymbolet for at gå til næste side.
  3. På side 2 skal du følge den viste tjekliste. Tryk på pilesymbolet for at gå til næste side.
  4. På side 3 skal du indstille niveauet for batteriafladning og udgangseffekt. Tryk på pilesymbolet for at gå til næste side.
  5. På side 4 skal du trykke på Start SPoT for batteri for at starte testen.
    BEMÆRK: Hvis du ønsker at stoppe testen manuelt, skal du trykke på Afbryd SPoT for batteri.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.