990-55222D-034

Solenoid Anahtar Serbest Bırakma Ünitesi (SKRU) Kurulu Tekli UPS Sistemi için Bakım Bypass Çalışmasından Başlatma

NOT: Bir bağlantı kesme cihazını yalnızca ilgili bağlantı kesme cihazı gösterge lambası yandığında çalıştırın.
NOT: Bu genel bir prosedürdür, her zaman solenoid anahtar serbest bırakma ünitesi (SKRU) sisteminizle birlikte verilen özel talimatları izleyin.
  1. Ünite giriş bağlantı kesme cihazı UIB'yi kapatın.
    Ekran açılır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık üç dakika sürer.
  2. Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazını (SSIB) (varsa) kapatın.
  3. Bypass geri besleme bağlantı kesme cihazı BF2'yi (varsa) kapatın.
  4. Akü bağlantı kesme cihazlarını kapatın.
  5. Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
  6. SKRU düğmesini basılı tutun, B anahtarını çevirin ve SKRU kilidinden çıkarın.
  7. UOB cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı için B anahtarını kilide takın ve anahtarı çevirin.
  8. Cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı UOB'yi kapatın.
  9. Bakım bypass bağlantı kesme cihazı MBB'yi açın.
  10. Bakım bypass bağlantı kesme cihazı MBB için A anahtarını çevirin ve kilitten çıkarın.
  11. A anahtarını SKRU kilidi içine yerleştirin ve anahtarı kilitli konumuna çevirin.
  12. Kontrol > İnvertör > İnvertör devrede öğesini seçin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.