990-55222D-004

Start op til vedligeholdelsesbypassdrift for et enkelt UPS-system med solenoidenhed til nøglefrigivelse (SKRU) installeret

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
BEMÆRK: Dette er en generisk procedure. Følg altid de specifikke instruktioner, der følger med dit SKRU-system (solenoidenhed til nøglefrigivelse).
  1. Luk enhedens indgangsafbryder UIB.
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. tre minutter.
  2. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
  3. Luk bypass-tilbagekoblingsafbryderen BF2 til denne UPS (hvis til stede).
  4. Luk batteriets frakoblingsanordninger.
  5. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift.
  6. Hold SKRU-knappen nede, drej og fjern nøgle B fra SKRU-låsen.
  7. Indsæt nøgle B i låsen til enhedens udgangsafbryder UOB, og drej nøglen.
  8. Luk enhedens udgangsafbryder UOB.
  9. Åbn vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.
  10. Drej og fjern nøgle A fra låsen til vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
  11. Indsæt nøgle A i SKRU-låsen, og drej nøglen til låst position.
  12. Vælg Kontrol > Vekselretter > Tænd vekselretter.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.