990-55222C-007

Εκκίνηση από τη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης για ενιαίο σύστημα UPS με εγκατεστημένη ηλεκτρομαγνητική μονάδα απελευθέρωσης κλειδιού (SKRU)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε μια διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή είναι μια γενική διαδικασία, ακολουθήστε πάντα τις ειδικές οδηγίες που δίνονται με το σύστημα της ηλεκτρομαγνητικής μονάδας απελευθέρωσης κλειδιού (SKRU).
  1. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB.
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολουθία επανεκκίνησης διαρκεί περίπου τρία λεπτά.
  2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
  3. Κλείστε τη διάταξη BF2 (εάν υπάρχει) αποσύνδεσης παράκαμψης ανατροφοδοσίας.
  4. Κλείστε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας.
  5. Επιλέξτε τη διαδρομή Έλεγχος > Κατάσταση λειτουργίας > Μεταφορά σε λειτουργία παράκαμψης.
  6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SKRU, γυρίστε και αφαιρέστε το πλήκτρο Β από το κλείδωμα SKRU.
  7. Εισαγάγετε το πλήκτρο Β στη μονάδα κλειδώματος για τον διακόπτη εξόδου μονάδας UOB και γυρίστε το κλειδί.
  8. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB.
  9. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
  10. Γυρίστε και αφαιρέστε το κλειδί Α από το κλείδωμα για το διακόπτη παράκαμψης συντήρησης MBB.
  11. Εισαγάγετε το κλειδί Α στο κλείδωμα SKRU και γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος.
  12. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας ενεργοποιημένος.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.