EIO0000003570_05

安装固定架(HMIDT65X/HMIDT75X )

通过使用固定架可选部件 (部件号: HMIZXFIX2),您可以将盒模块固定到显示模块。

步骤

操作

1

将固定架对齐在主机模块背后,并用螺丝(1 件)固定。也拧紧显示模块两处的螺丝(两处)。需要 0.5 N•m(4.4 lb-in) 的力矩。

1 固定架

注意
设备损坏
拧紧螺钉时,请勿施加超过 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: 安装固定架后,您不能安装隔离设备。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?