EIO0000003568_05

Colocar el soporte de fijación (HMIDT65X/HMIDT75X )

Al usar el soporte de fijación opcional (Número de referencia: HMIZXFIX2), puede asegurar el Box Module al módulo de visualización.

Paso

Acción

1

Ajuste el soporte de fijación para que quede alineado con la parte posterior del Box Module y sujételo con un tornillo (una pieza). Además, fije los tornillos al módulo de visualización en dos lugares. El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

1 Soporte de fijación

AVISO
DAÑOS MATERIALES
No aplique más de 0,5 N•m (4,4 lb-in) de par de apriete al tornillo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: Si el soporte de fijación está conectado, no podrá conectar la unidad de aislamiento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?