Interfaz en serie (RS-485 [Aislamiento]) para COM1
Introducción
ATENCIÓN |
|---|
|
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
RS-485 (Aislamiento)
Conector RJ-45
|
Parte lateral del producto |
N.º del pin |
RS-485 (Aislamiento) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Nombre de la señal |
Dirección |
Significado |
||
|
1 |
NC |
– |
No hay conexión |
|
|
2 |
NC |
– |
No hay conexión |
|
|
3 |
NC |
– |
No hay conexión |
|
|
4 |
Línea A |
Entrada/Salida |
Transferir datos A (+) |
|
|
5 |
Línea B |
Entrada/Salida |
Transferir datos B (-) |
|
|
6 |
RS(RTS) |
Salida |
Petición de envío |
|
|
7 |
NC |
– |
No hay conexión |
|
|
8 |
SG |
– |
Toma de tierra de señalización |
|
|
Carcasa |
FG |
– |
Puesta a tierra funcional |
|
ATENCIÓN