EIO0000003570_05

装箱物品

确认包装箱中包含此处列出的所有物品。

如果您发现有任何物品损坏或丢失,请立即联系客户支持。

警告
意外的设备操作
请勿使用损坏的产品或附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

主机模块

1 Harmony GTUX eXtreme Box: 1

2 A 型USB 电缆夹 (1个端口): 2 套 (1 套 = 1 个夹子及 1 个束条)

3 快速参考指南: 1

显示模块

1 Harmony GTUX eXtreme Display: 1

2 防水橡皮垫圈: 1 (连接到本产品)

3 DC 电源接头 (直角*1): 1

4 快速参考指南: 1

*1 用于HMIDT35X 的直通型

产品修订和手册二维码

您可从设备产品标签上找到产品版本 (PV)、修订级别 (RL) 和软件版本 (SV)。

您也可以通过扫描产品上的二维码查看本手册的内容。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?