EIO0000003570_05

更换主电池

备份时钟数据使用超级电容 (双层电容器) 电源。如果超级电容中的电压低,则在本产品关闭时,时钟数据会丢失*1。平均备份周期如下:

最初: 约 100 天

5 年后: 约 30 天 (在 25 °C [77 °F] 环境温度下使用时)

*1 如果时钟数据丢失,则在启动本产品时,时钟数据错误消息会出现。发生这种情况时,请再次设置时钟。请参阅画面编辑软件手册了解如何设置时钟。

通过连接可选的备份电池 (部件号: HMIZGBAT)进行时钟数据备份,您可以备份 5 年或更长时间的数据(在环境温度 25 °C [77 °F] 下使用时)。但是,电池 5 年后失效,我们建议每 5 年更换一次电池。

注:
  • 由于用于时钟备份的电池是锂电池,其性能根据温度而下降。因此,电池的环境温度越高,备份同周期越短。

当超级电容的电压与电池的电压同时下降时,断开电源后时钟数据会丢失。如果在电池连接时时钟数据错误消息显示,则是电池电量不足,需要更换。

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 12 到 24 Vdc。在供电之前,务必检查您的装置是直接供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
存在爆炸、火灾或化学危险
  • 只使用适用于此产品的相同更换电池。
  • 请勿导致短路。
  • 请循环利用或妥善处理用过的电池
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
数据丢失
  • 在更换电池前,请给本产品供电 5 分钟或更长时间。
  • 从你购买本产品之后,每隔五年定期更换电池。
  • 仅限有资格人员可以更换电池。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤

操作

1

切断本产品的电源。

2

触摸机罩或接地点将身上的静电放掉。

3

将主机模块放在水平表面,使正面朝下。

4

打开主机模块上的扩展单元接口盖。

1 扩展单元接口盖

2 主机模块

3 安全警告符号(请参照本主题中所述的安全消息)

5

如果电池已经安装,请按箭头所示方向滑动电池。从接头上拔下电缆。

1 连接器

2 电池

6

完全插入新的电池和接头。电池朝向任意。

1 连接器

2 电池

7

合上扩展单元接口盖。

注: 确保电缆完全插入机柜内部。否则,当你关闭接口盖的时候,可能会损坏电缆。

8

重新连接本产品的电源。

注: 重新连接到电源后,再次设置时钟。请参阅画面编辑软件手册了解如何设置时钟。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?