Instalación en el Módulo de visualización
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
| AVISO |
|---|
|
DAÑOS MATERIALES
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Tire el seguro (LOCK) hacia adelante en la parte superior del Box Module tal como se muestra a continuación. 1 LOCK |
|
2 |
Inserte los puntos salientes que se encuentran en la parte inferior izquierda y derecha del Box Module en los dos agujeros ubicados en la parte posterior del módulo de visualización para sujetar el Box Module. 2 Puntos salientes 3 Box Module 4 Orificios de inserción 5 Módulo de visualización |
|
3 |
Presione hasta el fondo el seguro (LOCK) en la parte superior del Box Module para colocarlo en el módulo de visualización 1 LOCK |
PELIGRO