EIO0000003568_05

Instalación en el panel

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cualquier cubierta o elemento del sistema y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Cuando coloque este producto verticalmente, primero debe instalar el Box Module en el Módulo de visualización antes de fijar el Módulo de visualización al panel.
  • Mantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o quite los tornillos de sujeción.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Paso

Acción

1

Cuando coloque este producto verticalmente, ponga el módulo de visualización en una superficie limpia y nivelada con la pantalla hacia abajo y coloque el Box Module en el módulo de visualización. Consulte Instalación en el Módulo de visualización.

2

Compruebe que la junta del Módulo de visualización esté colocada firmemente en la ranura del bisel, la cual recorre el perímetro del marco del panel.

NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase Sustitución de la junta de instalación para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación.

3

Basándose en las Dimensiones de corte del panel, corte una abertura de montaje en el panel y coloque el módulo de visualización en el mismo por la parte frontal.

4

Confirme que el seguro anticaída en la parte superior del Módulo de visualización esté conectado al panel.

Excepto HMIDT35X

HMIDT35X

1 Seguro anticaída

2 Panel

5

Utilice un destornillador Phillips para apretar los tornillos gradualmente (girar en sentido horario) para los elementos de fijación (superior, inferior, izquierdo y derecho), alternando de manera diagonal entre los tornillos hasta que estén todos bien asegurados. Asegúrese de que la parte acodada de la fijación de montaje (2 en la figura a continuación) esté completamente vertical. El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in).

NOTA:
  • Si le Módulo de visualización no se coloca correctamente, se puede caer.

  • Si el panel es espeso (aproximadamente 5 mm [0,2 in]), puede tener dificultades para enderezar la parte acodada del sujetador de montaje. Si esto sucede, empuje el módulo de visualización hacia atrás desde la parte frontal mientras aprieta los tornillos.

1 Fijación de montaje

2 Parte acodada de la fijación de montaje

N.º de pasadores de montaje

Modelos de 15" o más grandes

  • Superior - 2, Inferior - 2, Derecha - 2, Izquierda- 2

Modelos de tamaño inferior a 12"

  • Superior - 2, Inferior - 2, Derecha - Ninguno, Izquierda - Ninguno

AVISO
DAÑOS MATERIALES
No aplique más de 0,7 N•m (6,2 lb-in) de par de apriete a los tornillos de fijación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?