内存,时钟
内存
|
HMIG3X |
|
|---|---|
|
系统卡 |
SD 卡 1 GB (操作系统、工程数据和其它数据) |
|
备份内存 |
NVRAM 512 KB |
时钟
±60 秒每月(温度存在偏差且电源关闭)。操作条件和电池使用寿命的变化可导致每月 -380 秒至 +90 秒的时钟误差。
对于不能容许这种精确度的系统,用户应该监视并在需要时进行调整。
备份时钟数据使用超级电容(双层电容器)电源。如果超级电容中的电压低,则在本产品关闭时,时钟数据会丢失*1。
平均备份周期如下:
最初:约 100 天
5 年后: 约 30 天(在 25 °C [77 °F] 环境温度下使用时)
*1 如果时钟数据丢失,则在启动本产品时,时钟数据错误消息会出现。如果发生此情况,请使本产品开启至少 5 分钟,然后再次设置时钟。请参阅画面编辑软件手册了解如何设置时钟。
通过连接可选的备份电池 (部件号:HMIZGBAT)进行时钟数据备份,您可以备份5年或更长时间的数据(在25°C [77°F]环境温度下使用时)。但是,电池 5 年后失效,我们建议每 5 年更换一次电池。