EIO0000003568_05

Memoria, reloj

Memoria

HMIG3X

Tarjeta del sistema

Tarjeta SD 1 GB (sistema operativo, datos del proyecto y otros datos)

Memoria de respaldo

NVRAM 512 KB

Reloj

±60 segundos por mes (desviación a temperatura ambiente y el panel está apagado). Las variaciones en las condiciones de funcionamiento y la vida útil de la batería pueden provocar variaciones en el reloj de -380 a +90 segundos por mes.

Si este nivel de precisión es insuficiente, el usuario debe monitorizar el sistema y hacer los ajustes cuando sea necesario.

La copia de seguridad de los datos del reloj usa un supercondensador (condensador de doble capa eléctrica) para la alimentación. Si la tensión del supercondensador está baja, los datos del reloj se pierden*1 cuando este producto se apaga.

El período medio de reserva es el siguiente:

Inicial: aproximadamente cien días

Después de cinco años: aproximadamente 30 días (cuando se usa en una temperatura ambiente de 25 °C [77 °F])

*1 Si los datos del reloj se pierden, aparece un mensaje de error de datos del reloj cuando enciende este producto. Si esto sucede, deje este producto encendido por al menos cinco minutos, luego configure el reloj de nuevo. Consulte el manual del software de edición de pantallas para ver cómo configurar el reloj.

Al conectar la batería de reserva opcional (N.° de referencia HMIZGBAT) para realizar la copia de seguridad de los datos del reloj, se puede mantener un período de copia de seguridad de cinco años o más (cuando se usa en una temperatura ambiente de 25 °C [77 °F]). No obstante, dado que la batería expira después de cinco años, se recomienda cambiarla cada cinco años.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?