EIO0000004134.03

电气规格

主机模块

额定输入电压 24 Vdc
输入电压限制 19.2...28.8 Vdc
电压骤降/短时中断抗扰度 5 ms 或更低 (在额定输入电压下)
功耗 最大 6.8 W
当外部设备不需要供电时 3.5 W
浪涌电流 30 A 或更低
抗干扰性能 干扰电压: 1,000 Vp-p
脉冲持续时间:1 μs
上升时间:1 ns (经噪声模拟装置)
电介质强度 1,000 Vac, 一分钟(电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)

显示模块

规格 HMISTM6200 HMISTM6400
功耗 最大 1.0 W 3.6 W
屏幕关闭背光时(待机模式) 0.6 W 1.3 W
注: 主机模块和显示模块组合总的功耗等于两个模块的功耗总和。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.