EIO0000004132.03

Especificaciones eléctricas

Módulo posterior

Tensión de entrada nominal 24 Vcc
Límites de tensión de entrada 19,2...28,8 Vcc
Inmunidad a caídas de tensión/breves interrupciones 5 ms o menos (en la tensión de entrada nominal)
Consumo de energía Máx. 6,8 W
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos 3,5 W
Corriente de entrada 30 A o menos
Inmunidad al ruido Tensión parásita: 1000 Vp-p
Duración del pulso: 1 μs
Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica 1000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)
Resistencia de aislamiento 500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

Módulo de visualización

Especificaciones HMISTM6200 HMISTM6400
Consumo de energía Máx. 1,0 W 3,6 W
Cuando la pantalla apaga la retroiluminación (modo de espera) 0,6 W 1,3 W
NOTA: El consumo de energía de la unidad combinada del módulo posterior y el módulo de visualización es igual a la suma del consumo de energía de ambos módulos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.