EIO0000003795.05

部件标识 (HMISTW6200)

正视图

顶视图

底视图

后视图

A: 状态 LED

B: 电池槽*1

C: 拉钩

D: 以太网接口 (ETH1)

E: 电源插头连接器

F: USB (A 型) 接口

G: USB (micro-B) 接口*2

*1 产品没有电池。

*2 USB (micro-B) 接口不可用。

注: 本产品没有串行接口 (COM1)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?