Boot
|
Mode |
设置启动时的屏幕状态。要定义图像,请选择[Image],要不显示图像,请选择[None]。默认设置为[Image]。 |
|
Data |
Mode 设置为 [Image]时,触摸 Load 从USB存储中选择要显示的图像。图像必须符合以下标准。 文件大小:最大 12 MB 文件格式:png 图像分辨率:最大 2048 x 2048。创建分辨率与显示分辨率匹配的图像。 注: 需要以文件名“BootImg.png”将图像保存到USB存储中的根文件夹。
|
|
Delay Time |
设置产品启动后显示 Server > Start Page 中所设置屏幕的延迟时间。您可以在0到300秒之间输入*1。 通过设置Delay Time,您可以显示Web服务器运行之前的启动状态。 *1 对于系统版本 V1.2.0 之前的产品,设置范围为 0 到 60 秒。 |
|
Show Progress Bar |
启用[Enable]或禁用[Disable]屏幕启动时显示的进度栏。默认设置为[Enable]。 |
|
Hidden Scroll Arrow |
隐藏用于向上、向下、向左和向右滚动屏幕的箭头按钮。默认设置为[Enable]。 |