EIO0000003795.05

Interface

Buzzer

启用[Enable]或禁用[Disable]执行触摸屏操作时发出声音的蜂鸣器。默认设置为[Enable]。

Touch Calibration

如果选择[Enable],则当此产品重启时,校准设置屏幕会出现。请按照屏幕上的说明执行校准。校准完成后,本产品重启。默认设置为[Disable]。

Keyboard Type

选择USB键盘类型。默认设置为[101]。

101: 字母数字键盘

106: 日语输入键盘

注: 使用 USB 日语键盘时,大写锁定被禁用。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?